This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:熔断电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635311/tmcs1100-fusing-current

器件型号: TMCS1100

主导体的 I2t 值是否为?
我遇到了一个故障(针脚 2 和 3 已损坏)的情况、我想知道可能的原因。
从该应用中、我只能推断出它不能通过 108V 铅酸电池为 4700uF 电容器充电、但当然、这不是一个很好的整洁矩形电流脉冲!
电路电阻将是大约 5m 的 25mm^2 电缆和一个 32A 10x38mm 保险丝,所以大约 10m 欧姆,加上九个 12V 100Ah 电池的内阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TI 未发布 TMCS1100 主导体的正式 I²t 值。 相反、可承受性的特征是安全工作区 (SOA) 曲线和单脉冲电流耐受图、而您的电容器充电情况几乎肯定会超过这两者。 I²t 明确指出、不存在正式的 Δ I 或浪涌电流规格、因为 该器件承受大电流浪涌的能力取决于热环境、热环境因系统而异 [1]。 连接到输入引脚的 PCB 迹线充当引线框的主要散热器—更小或更薄的迹线直接会降低器件的脉冲生存能力[2]。

    我们提供以下产品 单脉冲电流耐受曲线 (在 25°C 环境下)、它给出了近似生存阈值、我根据下面的计算突出显示了该点:

    这些图假设采用单脉冲、25°C 环境温度和具有足够覆铜质量的 PCB 布局(相当于 TI EVM)。 较高的环境温度、较细的迹线或重复的脉冲都会降低这些阈值

    估算浪涌事件

    您的电路:108V 电源、4700µF 电容器、~Ω 10mΩ 总外部电阻(电缆+保险丝)、加上 9 个串联的 12V/100Ah 电池内部电阻。

    浪涌峰值和时间常数的粗略估算:

    • 电池内部电阻 : 9 个 100Ah 串联的铅酸电池通常可产生~90–180mΩ 的总电压(每个电池大约 10–20mΩ)。 将其称为~100mΩ 作为工作估计值。
    • 总电路电阻 :~110mΩ(100mΩ 电池<xmt-block2>+ 10mΩ</xmt-block> 电缆/保险丝)。+ 10mΩ。 TMCS1100 自己的 1.2–1.8mΩ 导体电阻[3][5]在这里可以忽略不计。
    • 峰值浪涌电流 :I_PEAK = 108V÷0.11Ω≈ ~980A
    • RC 时间常数 :τ= 0.11Ω× 4700µF≈ 0.52ms

    因此、浪涌曲线大约为 980A 峰值、衰减时间常数~0.5ms、这是一个非常快速且振幅非常高的脉冲。 即使实际电池电阻较高(例如 200mΩ)、您仍会在时间常数~1ms 内看到~500A 的峰值。 这两种情况都远高于单脉冲生存曲线 。  

    我同意您的评估、即这里的浪涌电流可能是他们的责任。