This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1107:考虑基线电压的精度

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634127/tmcs1107-accuracy-taking-baseline-voltage-into-account

器件型号: TMCS1107

我的应用尝试测量 10A 直流脉冲。 我使用的是单极、每伏 400mA 器件。

精度规格是否考虑了基线电压的变化? 我使用 5V 电源、电路板上有 4 个 TMCS1107、它们的基线电压为 0.526、0.513、0.510 和.506V。当我进行从测量值到基线的差分测量时、我会获得良好的精度、但如果我假设基线电压为 0.5V、精度会变得更差。 可以看到基线值未达到规格。  

如何进行测量以检查准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    精度测量采用 DS 基线值(在本例中为 0.5V)进行。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从下表中可以看出、假设恒定的 0.1 * Vcc 确实会降低低电流下的精度。

    这是同一电路板上的 2 个器件。 左侧的数据集考虑到基线。 右侧使用常量基线。 如您所见、即使在 100mA 下、左侧误差也很出色、但是、右侧 100mA 的精度误差超过 30%!

    精度规格在多大电流下?

    是否有基线电压的精度规格、这对于直流似乎有些重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    输出失调电压是“基线电压精度规格“:

    对于器件型号、您使用的典型输出失调电压为±15mV:

    在低电流下、失调电压误差将成为误差计算中的主要因素。 下面是简化的计算:

    若要找出该误差在电流方面的大小、您可以计算 RTI 失调误差:

    由于这种失调电压误差、这些器件在低电流下的精度更高、但在最坏的情况下、RTI 失调误差为 75mA。

    此致、

    Holly