Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK
器件型号: IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK、 IWR6843
您好、
我目前正在使用 IWR6843AOP 板测试跌倒检测实验室。 我使用的是毫米波工业工具箱版本 4.9.0。
我刷写了以下预编译二进制文件:
mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\people_COUNT\68xx_3D_people_COUNT\prebuilt_binaries
使用 IWR6843ISK 和 IWR6843ODS 电路板、尽管存在一些错误检测、但设置可以很好地配合使用。所有这些测试都在侧面安装中完成。 在 ODS 电路板中、所需面积较小、但在其他方面性能是可以接受的。
我还使用 IWR6843AOP 板进行了测试、 为此、我使用了以下配置文件:
mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labes\images\ears+Care+-+Fall+Detection+使用+IWR6843AOP ODS_6m_SmallRoom.cfg
我假设 ODS 和 AOP 电路板具有相似的天线配置。 但是、我面临的问题如下:
似乎存在向左侧或右侧的相移。
例如、当人在视轴处站在 1m 处时、检测到的点为 (x = 1、y = 1)。
当人沿视轴移动到 y = 2m 时、检测到的点移动到大约 (x = 1.5、y = 2)。
这表明检测中存在对角线相移。
此外、未检测到 x 轴负侧。
问题:
1、什么可能导致这种相移和定位不正确?
2. ODS 和 AOP 天线配置之间的主要区别是什么,这可能是问题的原因吗?
3.是否可以将生命体征实验室与人员跟踪和跌倒检测实验室集成?
4、跌倒检测是否可以同时对多人进行检测? 如果不支持、为什么不支持此功能?