This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:跌倒检测实验室中 IWR6843AOP 的相移和检测问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633705/iwr6843aop-phase-shift-and-detection-issues-with-iwr6843aop-in-fall-detection-lab

器件型号: IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKIWR6843

您好、

我目前正在使用 IWR6843AOP 板测试跌倒检测实验室。 我使用的是毫米波工业工具箱版本 4.9.0。

我刷写了以下预编译二进制文件:
mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\people_COUNT\68xx_3D_people_COUNT\prebuilt_binaries

使用 IWR6843ISK 和 IWR6843ODS 电路板、尽管存在一些错误检测、但设置可以很好地配合使用。所有这些测试都在侧面安装中完成。 在 ODS 电路板中、所需面积较小、但在其他方面性能是可以接受的。

我还使用 IWR6843AOP 板进行了测试、 为此、我使用了以下配置文件:
mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labes\images\ears+Care+-+Fall+Detection+使用+IWR6843AOP ODS_6m_SmallRoom.cfg

我假设 ODS 和 AOP 电路板具有相似的天线配置。 但是、我面临的问题如下:

似乎存在向左侧或右侧的相移。
例如、当人在视轴处站在 1m 处时、检测到的点为 (x = 1、y = 1)。
当人沿视轴移动到 y = 2m 时、检测到的点移动到大约 (x = 1.5、y = 2)。
这表明检测中存在对角线相移。
此外、未检测到 x 轴负侧。

问题:
1、什么可能导致这种相移和定位不正确?
2. ODS 和 AOP 天线配置之间的主要区别是什么,这可能是问题的原因吗?
3.是否可以将生命体征实验室与人员跟踪和跌倒检测实验室集成?
4、跌倒检测是否可以同时对多人进行检测? 如果不支持、为什么不支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    我们进行了更新、以提高使用 TI 毫米波雷达进行跌倒检测的性能。
    您能否使用最新的 Radar Toolbox (v. 4.00.00.05) 评估用于跌倒检测的 IWR6843AOP 电路板?

    您可以参考 此页面 、了解 IWR6843AOP 板上跌倒检测的物理设置和快速入门指南。

    [quote userid=“675186" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633705/iwr6843aop-phase-shift-and-detection-issues-with-iwr6843aop-in-fall-detection-lab 是否可以将生命体征实验室与人员跟踪和跌倒检测实验室集成?

    是的、但生命体征实验室是针对一个人实施的、而人员跟踪和跌倒检测(跌倒检测是最新工具箱中人员跟踪演示的一项功能)支持多人跟踪。

    您可以决定如何集成它们。

    您可以 在此处找到 IWR6843 的生命体征演示

    [quote userid=“675186" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633705/iwr6843aop-phase-shift-and-detection-issues-with-iwr6843aop-in-fall-detection-lab 跌倒检测能否同时对多人进行? 如果不支持、为什么不支持此功能?

    是的、它适用于我在回复中分享的工具箱演示中检测到的所有目标。

    希望这可以解决您的查询。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“650095" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633705/iwr6843aop-phase-shift-and-detection-issues-with-iwr6843aop-in-fall-detection-lab/6300313

    是的、但生命体征实验室是针对一个人实施的、而人员跟踪和跌倒检测(跌倒检测是最新工具箱中人员跟踪演示的一项功能)支持多人跟踪。

    您可以决定如何集成它们。

    [/报价]

    但在 cfg 文件中、生命体征跟踪器设置为 1、我将其更改为最大轨迹、可视化工具中 2 人的生命体征列表、心率和呼吸率可供 2 人使用、即使没有人直接面对传感器也是如此。 它是工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    如前所述、当 maxTrack 设置为 1 时、此演示可以正常工作、如默认配置文件中所做的那样。
    不支持将其更改为其他数字 并且显示的数据可能不正确。

    请遵循 用户指南 中的设置和快速入门说明。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saransh Gautam、

     现在我使用的默认配置为 maxtrack 为 1、但默认情况下我在可视化工具终端中遇到了问题、那么使用此跌倒检测计算也可能会因该错误而受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    由于您的原始查询已得到解答、因此您可以关闭此主题并为您的任何问题创建新主题。

    对于此失败情况、您可以清楚地编写已刷写的预编译二进制文件的路径、您正在使用的配置文件的路径、器件切换设置、以及您在新查询中测试的 Toolbox/SDK 版本。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam