This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:用于前置雷达应用、可为汽车应用检测长达 200-250m 范围的目标的毫米波雷达传感器示例

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2188, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634892/awr1843boost-mmwave-radar-sensor-example-to-use-for-front-radar-application-to-detect-target-upto-200-250-m-range-for-automotive-application

器件型号: AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR2188AWR1843

您好、我正在寻找用于前置雷达应用的毫米波雷达传感器示例、以便为汽车应用检测最远 200-250m 范围的目标。

您能否确认 TI 雷达工具箱中提供的任何类似示例?

如果可用、请分享详细信息。

 

 

此致、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    我不明白您提到传感器示例时提出了什么问题?  您是否询问哪款 TI 雷达芯片可以实现长达 250m 的远距离检测?  

    我们的 AWR2188 可根据不同的客户配置检测超过 300m 的电流。 你可以在这里找到它: https://www.ti.com/product/AWR2188

    谢谢、  

    Ahanaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ahanaf:

     感谢您的答复。  

    我的澄清和问题  

    我在寻找 200m 至 250m 距离的毫米波雷达工作示例、TI 雷达工具箱是否有任何有效的应用示例?如果有、请分享详细信息。  

    2 我看到了雷达工具箱中提供的一个示例 MRR_RADAR 应用 示例适用于 AWR1843 升压 EVM ...但它仅支持 高达 150m 的距离。

    a.can 我知道、是否可以将此应用程序示例扩展到 250m 范围、它是否可以工作?

    b.如果可以扩展、我需要使用什么 chrip 参数?

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    AWR1843 是 SRR/MRR 雷达器件、不适用于远距离应用。 AWR2188 适用于远距离应用、目前没有任何用于这种应用的雷达工具箱

    2. AWR1843 最大范围约为 150m、因此不可能将其提升到 200/250 米

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ahanaf:

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了 AWR1843BOOSTEVM 的系统计算、并提供了可用信息和详细信息以供您参考

    我使用具有不同目标 RCS 值的雷达方程估算了两个参数 maxrangedetecableobject
    和 RmaxsupportedbyEVM、其中使用支持的 EVM 参数和 MRR 应用程序派生的线性调频脉冲参数。
    输出结果:

    SNO   maxrangedetecableobject(m) RCSinm2
    1. 237.2292. 100
    2. 199.4852 50
    3. 112.1788 5.
    SNO   RmaxsupportedbyEVM
    1. 374.7406.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题:

    你的答复:“

    “1. AWR1843 是 SRR/MRR 雷达器件、不适用于远距离应用。“

    我的问题:系统计算表明 AWR1843 可以检测到 237m 的目标、您能否确认为什么不是针对远距离设计并解释原因?

    2. AWR1843 最大范围约为 150m、因此不可能将其提升到 200/250 米

    我的问题:系统计算表明 AWR1843 可以在 237m 以内检测到目标、您能否确认我的系统计算是否正确或我错过了需要考虑的任何参数?、这可能是无法检测 200/250 米的原因。 请解释一下?

    此致

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。