This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:我不了解人员跟踪演示中的天线几何结构配置 (antGeometryCfg)

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635214/awrl6844evm-i-don-t-understand-antenna-geometry-configuration-antgeometrycfg-in-people-tracking-demo

器件型号: AWRL6844EVM

您好、

我目前正在将人员跟踪演示用于 AWR6844 雷达、我正在尝试使用修改天线布局antGeometryCfg。 但是、我在了解如何正确分配天线位置时遇到了问题。

我看到antGeometryCfg需要 (x、y) 坐标列表、但我不清楚:

  • 这些坐标如何与实际物理 RX/TX 天线相对应
  • 如何通过 TX×RX 形成虚拟天线阵列
  • 更改天线配置时应如何定义几何形状

我还注意到,较新的配置使用antGeometry0antGeometry1,这使更直观的意义,但我的 SDK 仅支持antGeometryCfg,所以我需要转换或正确定义它。

有人能解释一下:

  1. 如何将 TX/RX 天线映射到虚拟天线位置
  2. 如何正确分配中的 (x、y) 坐标 antGeometryCfg
  3. 在人员跟踪演示中修改天线几何形状的任何指南或示例
  cliCfg.tableEntry[cnt].cmd       =“antGeometryCfg";“;
  cliCfg.tableEntry[Cnt].helpString   =“ <...> “;
  cliCfg.tableEntry[Cnt].cmdHandlerFxn = CLI_Mw Demo_Ant GeometryCfg;

image.png

在毫米波演示中、天线布局如图中所示、但即使在查看后仍然无法理解

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    也许这样展示会对您有所帮助。 具体思路是 RX 和 TX 中的左下角天线将坐标为 0、0。 然后、您可以给出相对于左下天线的坐标。

    天线编号       1.     2    3 4.     

    antGeometryTX 2  2 0  0 0 2   

    antGeometryRx 1 0  0 0 0  1 1  1

    第 2.54 章

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么这个配置是如何嵌入人员跟踪示例中的呢? 您能用图片解释一下吗?
    (SBR_3dpt_5m.cfg)

    antGeometryCfg 0 2    1 2 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 1  2 0 3 0 3 1 2 2 2 2 2 3 3   3 3   2.54
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这取决于您如何实现天线几何形状。 在任何工程中、您都可以转至 mmw_cli.c 并查找如何解析任何参数。 如果您注意到  sbr_3dpt_5m.cfg 中还有“antGeometryBoard xWRL6844EVM“。 通过查看 mmw_cli.c、您将看到当设置为“xWRL6844EVM"时“时、此 cfg 参数 会作为以下参数解析。

      

    这意味着  antGeometryTX 和 antGeometryRX 方法与 antGeometryCfg 方法 都是冗余。 如果某种方法对您更有意义、请使用该方法。 我个人而言、此注释中提供的屏幕截图对我来说最有意义、因此我如何使用可用于天线配置的 API 调用。

    此致、

    Pedrorm