This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:具有和不具有 32 字节边界的焊盘零点

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635011/awr6843aopevm-pad-zeros-with-and-without-32-byte-boundary

器件型号: AWR6843AOPEVM

2_below 是毫米波雷达 6843AOPEVM.pdf 的区域扫描仪的输出 

 

请阅读附件、但请先阅读第 2 页、然后阅读第 1 页。 这就是我写它们的顺序。 我只是用我的第 2 页发布了一条消息,并发送它,以显示什么 32 字节的边界应该是用 paddes 零和我的代码解析正确的。 请提供帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    标头有额外的 4 个字节、因此是 44 个字节、而不是 40 个字节。 这是因为除了标准 numDetectedObj 外、我们还包括 numStaticDetectedObj。 这些信息和所有涉及发送的数据的信息都可以在开源区域扫描仪 CCS 工程的 mss_main.c 中找到。

    《了解 UART 数据输出格式用户指南》(显示标头中的 40 字节、区域扫描仪为静态对象添加了额外的 4 字节)

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pedrorm。 出于好奇心、我需要做什么才能让该区域扫描仪与 6432AOP 配合使用? 我们无法移植和更改该固件、因为我们不是雷达人员、而只是简单的嵌入人员。 6432AOP 实际上是我们需要使用的那一个 AOP、而不是更大且更高功率的 6843AoP。 我们能否向作为顾问的伙计们支付从 6843AOP 获取区域扫描仪并将其移植到 6432AOP? 我们确实需要将其作为我们产品的最终解决方案。 现在、我将在 6843AoP 中对其进行测试、仅用于概念验证。 感谢你的帮助。 如果您曾经在俄亥俄州克利夫兰地区,请在 EMX 停留参观。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相对于如下所示的正常帧报头、检测到的额外 Uint32 静态对象是否介于版本和总数据包长度之间? 还是在子帧编号后面的最后? 抱歉、我还没有打开源代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    它位于源代码中。 标头按照结构设置的顺序发送。 静态对象是最后一个(出于某种原因。 我不会选择这种方式)

    要将此演示移植到 6432AOP、TI 可为您推荐经认证的第三方、您可以付费进行移植。 请联系您的 TI 代表、与这些第三方取得联系。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 6843AoP、区域扫描仪固件、我注意到看起来也像类型 1 和类型 7 标识符、在每个标识符的数据末尾都有额外的 4 个字节附加。 这是真的吗?它是什么? 区域扫描仪数据与称为“了解 UART 数据输出格式“的文档中指定的正常帧数据有何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错了。 这是我的错。 很抱歉您在这方面花费的时间。