请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636481/awr2188-rf-adc-bit-mapping
器件型号: AWR2188
尊敬的雷达团队:
之前、我被告知 0dBFs 信号的最大电压为+/–1V(+/–2^15 个代码)。
我很好奇 16 位整数值与电压电平之间的映射是什么。 也就是说、如果我们将 ADC 的输出解释为 16 位无符号整数(例如 Uint16_t)、是否 0 对应于–1V、65535 对应于+1V ? 或者 0 是否对应于 0V、然后大约在 32768 左右缠绕?
祝您一切顺利、
Ethan cope