This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2188:射频 ADC 位映射

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636481/awr2188-rf-adc-bit-mapping

器件型号: AWR2188

尊敬的雷达团队:

之前、我被告知 0dBFs 信号的最大电压为+/–1V(+/–2^15 个代码)。   

我很好奇 16 位整数值与电压电平之间的映射是什么。 也就是说、如果我们将 ADC 的输出解释为 16 位无符号整数(例如 Uint16_t)、是否 0 对应于–1V、65535 对应于+1V ? 或者 0 是否对应于 0V、然后大约在 32768 左右缠绕?

祝您一切顺利、

Ethan cope  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    在内部、与专家核实、很快就会让您知道。  

    谢谢您、

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    ]我很想知道 16 位整数值与电压电平之间的映射关系。 也就是说、如果我们将 ADC 的输出解释为 16 位无符号整数(例如 Uint16_t)、是否 0 对应于–1V、65535 对应于+1V ? 或者、0 是否对应于 0V、然后大约在 32768 左右缠绕?

    它在 2^15-1=32767 之后缠绕  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.