器件型号: IWRL6432AOP
当我断开 RADAR_1V2 和 RADAR_1V8 时、在 RADAR_1V8 下生成 1.2V 电压的传感器是这样的吗?
我使用 3.3V、1.2V 和 1.8V 的电源优化模式

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: IWRL6432AOP
当我断开 RADAR_1V2 和 RADAR_1V8 时、在 RADAR_1V8 下生成 1.2V 电压的传感器是这样的吗?
我使用 3.3V、1.2V 和 1.8V 的电源优化模式

您好、Ankit、
断开 1.8V 电源不是一种有效的运行模式。 请查看数据表第 7.6 节。
IWRL6432AOP 具有封装天线 (AOP) 的单芯片 57GHz 至 63.5GHz 工业雷达传感器数据表(修订版 B)
此致
Ankit
您好、Ankit、
我们知道这是无效模式、但我的报价如果我断开 1.8V 连接、为什么传感器产生 1.2V (REG_1V8)、我也观察到了 TI EVK 的相同行为。

如果我断开所有三个电源(通过移除 L1、L5、L6)、毫米波仍然会获取 30 –35mA 的电流并在 REG_1V8 上生成 1.2V。
可以告诉我、传感器在 REG_1V8 下获得 1.2V 电源的位置。
您能分享一下吗 平均电流消耗 每条毫米波电源线的功率(仅供参考-我有数据表中的最大峰值电流) ?
您好、Ankit、
是否还断开接口线路? 还是仅电源? 如果在三个电源轨不稳定的情况下驱动 IO、这将导致 ESD 二极管导通以保护器件。 建议从器件断开每个电源轨(电源和信号)、然后探测信号。 我假设在这种情况下仅断开电源轨、但 I/O 仍由 XDS 或 FTDI(由 U13 LDO 供电)驱动。
每个电源轨没有平均电流消耗。 它应取决于所使用的配置。 但是、您可以使用下面的感应估算器中的功耗估算器、找出器件将消耗的每个配置的平均功耗。
此致
Ankit