This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1-LDC5072:SENSOR-DESIGN-TOOL 传感器设计器不起作用

Guru**** 2867880 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC5072-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638337/ldc5072-q1-sensor-design-tool-ldc5072-sensor-designer-not-work

器件型号:LDC5072-Q1 SENSOR-DESIGN-TOOL

您好:
我在计算机上安装了传感器设计器、没有出现错误。
然后我可以启动该工具。
问题是没有按钮工作。
“所有帮助“按钮没有功能。
如果我点击“设计传感器“按钮、我会得到以下信息:不打开 EMV 配置文件。

我在不同的路径上进行了 5 次安装、但仍然无法正常工作。
我希望你能帮我解决我的问题。
提前感谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    我很乐意帮助您解决您的问题。

    这是一个异常问题、请提供您所使用的操作系统?

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    感谢您提供此信息。如果您尚未阅读“LDC5072-Q1 传感器设计工具入门指南“、我建议您查阅该指南。 我将专门查看第 4 部分、尤其是更新快捷方式属性的步骤。

    请告诉我这是否能解决您的问题、如果不能解决问题、我很乐意提供进一步的帮助。

    此致、

    Chase Girard