This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:2944 CAN_STREAM、具有 2Mbps

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634903/awr2944evm-2944-can_stream-with-2-mbps

器件型号: AWR2944EVM

您好、

我只能以 5 Mbps 的比特率看到 CAN 输出。 如果将“bitTimes"参数“参数更改为 2Mbps、则无法查看 CAN 数据。 一些 BUSPASSIVE 警告正在 PCAN 查看器中显示。 那么、您能否向我建议 bitTimes 参数值以获得 2 Mbps 比特率以及在何处更改此值。 我使用的是 Radar Toolbox radar_toolbox_4_00_00_05 的 AWR2944EVM-高端转角实验室。

 

此致、

Madhurajyothi

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurajyothi:

    对延迟深表歉意。 我们将在星期二上查看并回复您。

    此致、
    Ananya K C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurajyoti:

    请允许我有更多时间回复您。

    此致、
    Ananya K C