请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2944EVM
您好、
我只能以 5 Mbps 的比特率看到 CAN 输出。 如果将“bitTimes"参数“参数更改为 2Mbps、则无法查看 CAN 数据。 一些 BUSPASSIVE 警告正在 PCAN 查看器中显示。 那么、您能否向我建议 bitTimes 参数值以获得 2 Mbps 比特率以及在何处更改此值。 我使用的是 Radar Toolbox radar_toolbox_4_00_00_05 的 AWR2944EVM-高端转角实验室。
此致、
Madhurajyothi