This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:有关 HECR 调试的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627051/awr2944evm-concern-regarding-hecr-debugging

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

目前、我们正在在 AWR2944EVM 上调试 HECR 演示、并且在使用 Cortex_R5_0 内核时遇到问题。

在调试会话期间、执行在数据中止处理程序中始终停止。 经进一步调查、该代码似乎正在尝试访问 MSS_ECC_AGGB 寄存器。 但是、该寄存器似乎不可供访问、这可能会触发数据中止异常。 具体来说,在 ecc_app () 函数中,会尝试清除此寄存器的状态。

您能否确认我们的理解是否正确? 此外、请您提供有关如何解决此问题的指导、我们将不胜感激。

我们有一些相同的屏幕截图,但我们无法在这里上传它让我们知道是否有任何其他建议做同样的.

感谢您的支持。


此致、

Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    在内部、我来查看 HECR 演示应用程序。 同时、您能否确认您是否在代码演示中进行了任何修改?

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    当然、我还没有修改代码。

    谢谢!

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    是否有关于上述主题的任何更新?

    此致

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    目前、在这方面开展工作、并处理其他重要项目、我将在下星期通知你  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    对延迟回复表示歉意、  

    您能否介绍一下您当前使用的 SDK 版本和 Radar Toolbox 版本?

    请确保您遵循 HECR 演示的用户指南?  

    dev.ti.com/.../node

    谢谢您、

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    请查找以下 SDK 和雷达工具箱版本:

    • SDK 版本: 4.7.0.01

    • Radar Toolbox 版本: 4.0.0.05

    是的、我们已经完成了Doc演示文件夹中提供的 HECR 演示用户指南。

    但是、对于演示的调试没有输入或指导。

    请告诉我们是否需要从我们的结束

    谢谢你。

    此致、
    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    您使用哪种链接器配置 — MSSLink 或 DSSLink?


    是否在您的工程设置中定义了 MMWAVELINK_ON_MSS 宏?

    您能否在 chirp_design_HECR.h 中评论以下各行? 执行干净构建并让我们知道行为。  

    // #define DSS_ECC_ESM_ENABLE
    // #define MSS_ECC_ESM_ENABLE

    发行说明中明确说明了这一点

    “由于 ECC/ESM 勘误表存储器处理流程、AWR2944 HECR 只能在 MSSLink 上构建。 如果需要在 DSSLink 上运行、用户可以通过注释 chirp_design_HECR.h“中的 DSS_ECC_ESM_ENABLE 和 MSS_ECC_ESM_ENABLE 定义来禁用上述功能


    在触发数据中止之前、函数调用的确切顺序是什么?  

    谢谢你。

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    正如我们之前提到的、我们没有对演示进行任何更改。  

    [报价 userid=“673359" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627051/awr2944evm-concern-regarding-hecr-debugging/6300278

    您使用哪种链接器配置 — MSSLink 或 DSSLink?


    是否在您的工程设置中定义了 MMWAVELINK_ON_MSS 宏?

    [/报价]

    -->只使用 MSS 链接器配置。

    -->是的、MMWAVELIKER_ON_MSS 在演示中定义。

    点击数据中止前函数调用的确切顺序是什么?  [/报价]

    --> SDL_REG32_fins_raw () 后跟 ecc_app()、请查找相同的 SS 以供参考。

    以下内容恰好在数据中止调用之前。

    您能否在 chirp_design_HECR.h 中注释掉以下行? 执行干净构建并让我们知道行为。  [/报价]

    -->现在、它总是卡在 Mailbox_waitWriteAckIntr () func 的 while 循环中。

    下面是 SS 供您参考。

    请告知我们如何解决此问题。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Ritu

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    对延迟的回复表示歉意、  

    我相信您的 DSS 内核未运行、并且您尚未将任何映像刷写到 DSS 内核中

    由于内核无法相互通信、因此它挂起在邮箱通信处、MSS 可能正在等待来自 DSS 的握手。  

    您能否以.app 映像的形式刷新并自由运行、让我们了解一下行为和观察结果。 -请执行传统的 gmake 生成,而不是 CSS 调试生成。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    请找到自由运行模式下调试会话的屏幕截图。

    如果我们在执行过程中出现问题、请告知我们。

    它仍然没有达到我们设置的断点,它滞留在 vApplicationIdleHook () 函数中。

    e2e.ti.com/.../2026_2D00_04_2D00_14-14_2D00_41_2D00_50.mp4

    此致、

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ananya、

    请查看您在下面的会议上提出的详细信息。
    e2e.ti.com/.../awr2944_5F00_corner_5F00_radar_5F00_Debug.appimage.txt
    e2e.ti.com/.../awr2944_5F00_corner_5F00_radar_5F00_mss.xer5f.txt
    e2e.ti.com/.../awr2944_5F00_corner_5F00_radar_5F00_dss.xe66.txt


    如果您需要更多信息、请告诉我们
    此致、

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:

    感谢您分享详细信息。 我会在我能够重现问题后立即回复您。 要了解点云的输出、您可以查看以下路径中的文件: “c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\ti\datapath\dpif\dpif_pointcloud.h“

    此致、
    Ananya K C