Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AES-128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2944
主题: AES-128 中讨论的其他器件
您好团队:
我们正在使用 AWR2944 控制器、想要了解以下几点
1) 如果启用了安全启动、在启动应用程序软件之前、控制器启动的时间是多少?
2) 如果使用 AES-128 进行减速、则假设对于 1MB 的数据解密、具有 HSM 支持和不具有 HSM 支持的控制器将消耗多长时间?
提前感谢。