This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944 控制器启动和解密时间

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636797/awr2944-awr2944-controller-boot-up-and-decryption-time

器件型号: AWR2944
主题: AES-128 中讨论的其他器件

您好团队:

我们正在使用 AWR2944 控制器、想要了解以下几点

1) 如果启用了安全启动、在启动应用程序软件之前、控制器启动的时间是多少?

2) 如果使用 AES-128 进行减速、则假设对于 1MB 的数据解密、具有 HSM 支持和不具有 HSM 支持的控制器将消耗多长时间?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:  

    请将此问题发布到您的私人论坛。 此处不能共享与安全相关的信息。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 您能否提供有关在哪里可以找到私人论坛详细信息的详细信息? 我是否应该注册到任何链接或组? 我对此不熟悉、请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:  

    请联系您分配的 FAE。 他们将帮助您访问。

    此致、

    Shruti