This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101EVM — 电路板未连接到 GUI

Guru**** 2892950 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1637152/ldc1101evm-ldc1101evm---board-is-not-connecting-to-the-gui

器件型号: LDC1101EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1101

早上好、

我一直在尝试测试 LDC1101EVM 几天、运气不好。 目前、电路板已被 Windows 正确识别、因为它在设备管理器中显示为 EVM、但不连接到 LDC1101 EVM GUI。 下面是 GUI 的屏幕截图、COM 端口正确、程序右下角(德州仪器 (TI) 标识所在的位置)持续呈绿色闪烁。

我尝试过的步骤如下:

  • 我安装了 GUI、确保以管理员身份运行安装程序。
  • 我安装了另一个讨论中链接的修复程序(链接)
  • 我已确保 Windows 中的 COM 设置正确。

我还尝试使用 LDC1101EVM 产品页面上链接的另一个 GUI、称为“Sensing Solutions EVM GUI“、该 GUI 可识别电路板、但也不显示任何读数。 我使用另一个 GUI 尝试更新 EVM 的固件、成功完成了、但电路板仍然无法连接。

我使用的是 Windows 11 25H2。  

欢迎任何帮助和建议,谢谢!

EVM_GUI.png

COM_settings.png

GUI_FW_update.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 翁贝托:

    请看下面的主题。  请查看如上所述更新.NET 是否可以解决您的问题。

     LDC1101EVM:GUI 不会运行  

    请告诉我这是否有效。 如果您仍有问题、请告诉我、以便我进一步提供帮助。
    此致、
    Chase Girard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我按照您提供的链接中的说明进行操作:

    • 我尝试通过串行方式与 PuTTY 通信、但没有响应。
    • 我检查了 Windows 功能菜单中是否正确启用了较旧版本的.NET。
    • 我使用手动方法再次刷写固件。 再次尝试使用相同结果的 PuTTY。

    在感应解决方案 GUI 中、电路板在屏幕左下角显示为“Connected"。“。 唯一似乎正常工作的选项卡是“Registers"选项“选项卡。 选项卡“Device"和“和“EVM"完全“完全为白色、“Data Streaming“不显示任何数据。
    观察寄存器 RP_DATA_LSB 和 MSB、LDC1101 传感器似乎正在对数据进行采样。 通过将寄存器映射与数据表上的表进行比较、似乎缺少了一些寄存器、不知道原因。

    到目前为止、与以前相比、没有任何变化。 LDC1101 EVM GUI 仍然无法连接到传感器。

    对于如何继续、您有什么想法吗? 感谢你的帮助。

    以下是一些屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁贝托:

    感谢您提供这些屏幕截图、很抱歉您仍有问题。  

    您能否确认 安装了 NI-VISA 运行时? 这在过去已经解决了类似的问题。

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的 NI-VISA 运行时已安装,但可悲的是,行为仍然是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁贝托:

    我建议先尝试启动 GUI 软件、然后插入 EVM。 另外、当插入 EVM 时、它是否显示在设备管理器的 COM 端口下? 如果这不起作用、我建议重新安装 LabVIEW Runtime(这与 NI-VISA Runtime 不同)。

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Chase、

    我曾尝试在连接电路板之前打开 GUI。 GUI 正常打开、在连接电路板时、下拉菜单中会显示正确的 COM 端口。 GUI 仍然无法连接、右下角呈绿色闪烁。
    在设备管理器中、电路板显示为“EVM (COM5)“

    只是一个说明、重新安装 LabVIEW 运行时、您指的是“Port Fix“还是其他内容?

    再次感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁贝托:

    这是 LabVIEW 运行时下载的链接。 请重新安装运行此 GUI 的 LabView 版本(我相信它是 LabVIEW 2014)。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    谢谢您提供的链接、我安装了 LabVIEW 运行时(2014 SP1 版本)、但 GUI 的行为与之前相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁贝托:

    这是一个艰难的。 我的下一个建议是卸载 GUI 软件并以管理员身份重新安装。

    此致、

    Chase Girard