Other Parts Discussed in Thread: PGA305
部件号: PGA305
您好:
我们在使用已开发且已实现商业化的基于 PGA305 的电路板时遇到了一个问题。
在该组件的集成和验证过程中、我们已经遇到了几个问题、包括:
采样值偶尔被随机强制为 0
诊断标志针对单个样本随机置为有效、然后再次置为无效、尤其是 PGAIN_FAULT 和 BRDG_V_FAULT
BRG+电压从 2.5V 降至 0V 并持续大约 6ms、然后恢复到 2.5V。此行为似乎与上述诊断问题有关。 禁用诊断后、BRG+电压不再发生压降
EEPROM 读取/写入操作期间的问题、其中 COMPENSATION_CONTROL 寄存器随机复位为 0 而不是保持为 3
我们现在观察到另一个问题。
经过非常长的运行会话(最近一次发生在大约 40 小时后)后、PGA305 似乎会报告所有断言为 1 的诊断位。 我还没有时间完成详细的根本原因分析。 最初、我怀疑存在 I2C 通信问题;不过、强制 COMPENSATION_CONTROL 寄存器从 3 转换为 0 似乎可以清除该条件、并且诊断错误消失。
您能否支持我们了解这种行为的可能原因?
特别是、我们希望在这是否与内部 PGA305 状态、已知器件行为或建议的恢复程序有关方面提供任何指导。
提前感谢您的支持。
此致、
Matteo