This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:有关长运行会话后 PGA305 诊断行为的支持请求

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638226/pga305-support-request-regarding-pga305-diagnostic-behavior-after-long-run-sessions

部件号: PGA305

您好:

我们在使用已开发且已实现商业化的基于 PGA305 的电路板时遇到了一个问题。

在该组件的集成和验证过程中、我们已经遇到了几个问题、包括:

采样值偶尔被随机强制为 0
诊断标志针对单个样本随机置为有效、然后再次置为无效、尤其是 PGAIN_FAULT 和 BRDG_V_FAULT
BRG+电压从 2.5V 降至 0V 并持续大约 6ms、然后恢复到 2.5V。此行为似乎与上述诊断问题有关。 禁用诊断后、BRG+电压不再发生压降
EEPROM 读取/写入操作期间的问题、其中 COMPENSATION_CONTROL 寄存器随机复位为 0 而不是保持为 3

我们现在观察到另一个问题。

经过非常长的运行会话(最近一次发生在大约 40 小时后)后、PGA305 似乎会报告所有断言为 1 的诊断位。 我还没有时间完成详细的根本原因分析。 最初、我怀疑存在 I2C 通信问题;不过、强制 COMPENSATION_CONTROL 寄存器从 3 转换为 0 似乎可以清除该条件、并且诊断错误消失。

您能否支持我们了解这种行为的可能原因?
特别是、我们希望在这是否与内部 PGA305 状态、已知器件行为或建议的恢复程序有关方面提供任何指导。

提前感谢您的支持。

此致、

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    感谢您对问题的详细描述。 您是否想再提供几个详细信息?

    1. 您是否每台 PGA305 设备都遇到过这种情况? 如果没有、出现此问题的器件的大约百分比是多少?
    2. 这些电路板是什么时候制造的?
    3. 您提到 I2C、是否仅使用 I2C、或者是否也使用 OWI?
    4. 器件是否处于任何应力条件下? 器件是否可能出现任何故障情况?
    5. 您提到 EEPROM 编程存在问题 — 您在对 EEPROM (9mA) 进行编程时是否提供足够的电流?  

    此致、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    感谢您的支持。 请在下面找到详细答案:

    1.您是否每台 PGA305 设备都遇到过这种情况? 如果没有、受影响的器件的大约百分比是多少?

    为了提供准确的答案、我将对观察到的问题进行分解:

      • 采样值偶尔强制为 0(通过固件修复,不包括样本)
        这种行为在所有经过测试的 PGA305 器件上都会发生。
        之前、一位前同事与 TI 支持团队一起分析了该问题。 我将尝试检索相关文档。
      • 诊断标志 (PGAIN_FAULT 和 BRDG_V_FAULT) 随机置为有效以获取单个样本、然后清除 (通过固件修复,不包括样本)
        启用诊断后、在所有经过测试的 PGA305 器件上都会出现此问题。
      • BRG+压降(2.5V→0V 持续~6ms,然后恢复)
        在我测试的所有单元上始终观察到这种行为。 我发现它似乎与诊断事件和零值样本相关。 我观察到、当电压下降时、下一次采集的样本为 0。
        禁用诊断可消除此行为。 我猜 PGA305 是为了看门狗而设计的、但我无法证明这一点。
      • EEPROM 读取/写入问题 (COMPENSATION_CONTROL 从 3 复位为 0) (通过 FW 进行修补、方法是检查 COMPENSATION_CONTROL)
        在连续 EEPROM 访问期间、在至少一个器件上观察到这种情况。
        确定问题后、实施了固件权变措施、因此我无法量化多个器件上的发生情况。 我猜测与看门狗复位相关、因为它与 BRG+行为相关。  
      • 在长时间运行会话(未补丁)后、所有诊断位都卡在‘1’的位置
        大约 10%的产品开始出现这种情况。
        每个电路板均包含两个 PGA305 器件、这些器件连接到运行相同固件的单独 MCU。
        在相同的测试条件下、一个通道(在多个产品中并非总是相同)显示了这种行为。

       2.这些板是在什么时候生产的?

      • 板:2025 年底
      • PGA305 元件:
        • 已订购:2022年02月08日
        • 接收日期:2023年01月08日
      • 供货商:金根企业有限公司

      3.Communication 接口

      • 仅使用 I²C Ω。
        MCU 在大约 30kHz 下通过位拆裂实现 I²C Ω。

      4.工作条件/应力

      • 字段单位:无确认数据
      • Office 测试设置:
        • 环境温度条件
        • 通过实验室电源供电
        • 未应用异常应力条件。
        • 经过以下测试:
          • 电桥仿真器(电位器)
          • 实际称重传感器((400Ω 桥)

      EEPROM 编程电流

      我将更详细地对此进行验证、并可根据需要提供原理图。

      但是、根据电流测量、我很有信心排除这种可能性:

      • 12V 时的总电路板电流:~μ A 30mA
      • 每个 PGA305 和 MCU 均由专用的 LM2841XMK-ADJL/NOPB 供电
      • 负载单元通过 TPS7B4253 供电
      • BRG+节点用作 TPS7B4253 的 ADJ 基准

      如果您需要原理图、波形或其他调试数据(例如 μ I²C 布线或诊断日志)、请告诉我。

      此致、
      Matteo

    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Maggie、

      我将在内部跟进。 您的收件箱中应该会显示一封电子邮件。

      此致、

      Fritz

    2. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Matteo:  

      感谢您的详细回答。 我将通过电子邮件与 Fritz 联系、因此我将关闭此主题。  

      此致、  

      Maggie