This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:您能告诉我 TMCS1126B6AQDVGR 电流传感器的过流保护吗?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638560/tmcs1126-could-you-please-tell-me-about-the-overcurrent-protection-of-the-tmcs1126b6aqdvgr-current-sensor

部件号: TMCS1126

我们目前正在审查安全问题

您能告诉我 TMCS1126B6AQDVGR 电流传感器的过流保护吗?

1) 如果 800A 的电流流动 1 秒、器件是否会损坏?

2) 设备将在多大的电流水平被损坏?

非常感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakumi Aizawa

    感谢您关注 TMCS1126 并使用 TI E2E 论坛。

    此信息包含在 TMCS1126 数据表的第 7.3 节“安全工作区“中

    1) 是的、这会导致器件永久损坏。  如图 7-9 单脉冲引线框能力所示、不会以 1 秒的持续时间损坏 TMCS1126 的最大电流约为 150A。为了承受 800A 的电流、持续时间与左侧表格不符、且持续时间必须远小于 4ms。

    2) 同样、数据表的第 7.3 节针对各种条件对此进行了介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能再告诉我一件事吗?

    我假设过流可能会造成损坏、但是否有着火的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakumi、

    以下是相关信息。   

    https://www.ti.com/quality-reliability/faqs.html

    此致、

    Javier