This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:基于 SPI 的原始 ADC 数据流

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1639421/iwrl6844-spi-based-streaming-of-raw-adc-data

器件型号: IWRL6844

尊敬的专家:

我使用 IWRL6844 通过 FTDI SPI 流式传输 ADC 原始数据。

就像数据表所述、在 SPI 发送期间、SPI_BUSY 信号应处于低电平并在发送后变为高电平、但信号会保持低电平、绝不会改变。 如何实现?

此致、

旋转木马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否遵循了 MMWAVE-L-SDK 6 中 mmwave_demo 示例中的 SPI 数据采集指南?

    mmwave_l_sdk_06_01_00_05/docs/api_guide_xwrL684x/MMWAVE_DEMO.html

    此致、

    Pedrorm