Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844, MMWAVE-L-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6844
尊敬的专家:
我使用 IWRL6844 通过 FTDI SPI 流式传输 ADC 原始数据。
就像数据表所述、在 SPI 发送期间、SPI_BUSY 信号应处于低电平并在发送后变为高电平、但信号会保持低电平、绝不会改变。 如何实现?
此致、
旋转木马