This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:文本与二进制文件输出

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636569/iwr6843aopevm-text-versus-binary-file-oupt

器件型号: IWR6843AOPEVM

我从 6432AOPEVM 开始使用其中一个存在和运动固件,并能够从可视化工具输出一个真正的“二进制“文件。 我写了一个 VP 解析器,它很好。 我需要这样做才能很好地解析日期、导出到 Excel 等。 无论如何、我现在使用 6843AOPEVM 和 Area_Scanner 固件和可视化工具、在经历了很多挫折后、我发现它正在输出一个 darn 文本文件。 因此,我的解析器不工作,我花时间写作。 是否有办法让 DARn Area-Scanner VIAUALIZER 导出一个真正的“二进制“文件(像 6432 visulaizer 所做的)而不是文本文件,所以而不是读取第一个魔术字像 0 然后 2 然后空间,它读为 02 ? 请提供帮助。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更改解析器的工作是否过多? 区域扫描仪可视化工具是传统产品、至少 5 年未曾接触过。 我们更现代的可视化和输出方法可在 Applications Visualizer 和 SDK 可视化工具中找到。 很遗憾、我知道这不是您要寻找的答案、但我们不再使用 MATLAB 可视化工具、例如区域扫描仪一工具、因此这些旧工具的使用都很有限。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,即使你没有说,这是否意味着它肯定是导出文本数据,而不是二进制数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我上一个问题。