器件型号: IWR6843AOPEVM
我从 6432AOPEVM 开始使用其中一个存在和运动固件,并能够从可视化工具输出一个真正的“二进制“文件。 我写了一个 VP 解析器,它很好。 我需要这样做才能很好地解析日期、导出到 Excel 等。 无论如何、我现在使用 6843AOPEVM 和 Area_Scanner 固件和可视化工具、在经历了很多挫折后、我发现它正在输出一个 darn 文本文件。 因此,我的解析器不工作,我花时间写作。 是否有办法让 DARn Area-Scanner VIAUALIZER 导出一个真正的“二进制“文件(像 6432 visulaizer 所做的)而不是文本文件,所以而不是读取第一个魔术字像 0 然后 2 然后空间,它读为 02 ? 请提供帮助。