This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:GUI 数据行为不当

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TUSS4470, TDC1000-C2000EVM, TIDA-00322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615623/tdc1000-c2000evm-gui-data-misbehaiving

器件型号: TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000TUSS4470TIDA-00322

尊敬的团队:

我目前正在 TDC1000-C2000 开发和测试各种液体飞行时间 (ToF) 配置。 但是、我注意到 GUI 图经常无法更新或没有响应。 具体而言、在运行超过 10 个测量周期后、图形仅间歇性地显示数据、通常仅更新一次。

您能否调查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    感谢您发布到传感器论坛!

    您能否分享 GUI 的 Setup、TDC1000 和 Graph 屏幕的屏幕截图? 这有助于了解您已配置的设置、以便我可以尝试确定正在进行的操作。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alicia 我是附加照片为您的参考.       如果我更换任何其他液体、它就像这个数字。  另外。 告诉我,如果我给任何突然的变化,所以它将需要时间,如果是,它将需要多少时间来更新下一个值根据液体 ToF .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:您能为我提供 TDC1000 的开发代码吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    TDC1000-C2000 的固件可以在 GUI 的安装文件夹中找到。 例如、对于我来说、它位于:C:\Program Files (x86)\TDC1000_c2000 Texas Instruments。

     在图形选项卡上、您能否尝试更改 AVG/STDEV NUM Elements 下的数字、看看这是否会影响采集的样本数?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的团队:
    我现在使用的是 1MHz 传感器. 为了测试设置,我使用 10-12 厘米的浴缸(如图所示). 有时它给了我适当的值一些时间不更新图形. 我的最终设置是 1 M 长的管,用于检查液体的液位。 告诉我一点,TDC1000 是否能够在 1m 长的管中检查 ToF 值。 或者我应该使用 Peizo 换能器的频率更低告诉我应该使用哪个频率 28cm、46cm 和 56cm 管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    您是否能够确认将  AVG/STDEV NUM Elements 下的数字增加到高于 10 的数字是否会使所需的样本数增加?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、即使在 TDC1000 GUI 中增加了 AVG 和 STDEV 设置、系统也无法检测到超过大约 8cm 至 10cm 的距离。TDC1000 以 5V 激励信号运行、并且正在使用 1MHz 超声波传感器。 当管长度超过 8cm 时、TDC1000 不能检测到有效的飞行时间 (ToF) 测量值。

    最终应用要求在长达 1 米的管段内进行精确的 ToF 检测。 因此、需要指导进行必要的设计修改、以便在该扩展范围内实现可靠的测量。
    1) 我应该降低频率  
    2) 我是否应该增加 VPP 来检测 1m 试管 ToF 值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它正在工作,但管的最大限制是 8cm。 如果我们超越这一点,一个 5 VPP , 1 MHz 传感器不会提供任何 TOF 值。 如果我们检查小于 8 厘米它是给予适当的 ToF 和更新正确.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    我看到您提到要检测最远 1 米的距离、但您尝试检测的最小距离是多少?  

    使用 1MHz 传感器时需要考虑的一点是、信号衰减得更快、这限制了其在更远距离上的检测能力。 我建议使用频率较低的传感器、以增加您能够检测到的可用距离。 下面发布的主题非常好地解释了降低传感器频率的成本和优势:  

     关于:PGA460PSM-EVM:使用 40kHz 传感器进行液位感应  

    如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在开发一种超声波测量系统、以根据飞行时间原理来确定液体距离和浓度。 该应用涉及三种容器长度:28 cm、46 cm 和 56 cm、所需的最大测量范围为 56 cm。此外、系统必须精确测量 5 cm 以下的距离、以计算液体中的声速。 我们计划使用两个单独的传感器 (Tx 和 Rx ),在 5 Vpp 激励下工作,两个传感器将单独工作一个检查水平另一个是使用具有恒定距离的 ToF 检查正确的声速。 我们寻求有关如何选择合适的传感器频率、该频率可分别可靠地覆盖 5cm 至 56cm 的整个范围的指导。

    此外、如果我们继续使用 1MHz 传感器并且需要更大的传播距离、我们想了解使用 TDC1000 增加驱动电压是否可行、以及需要哪些额外的外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    感谢您的澄清! 我需要与我的团队核实实现这一目标的最佳方法是什么。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我希望我们能够针对 56 cm 容器的 ToF 测量问题找到合适的解决方案。 由于我们更希望对两个测量范围使用相同的传感器频率、您能回顾一下这个问题吗?

    如果有一种可能的解决方案涉及增加激励电压以支持更远距离的检测、这对我们非常有帮助。

    谢谢  

    Aryan vats.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    对延迟的回复表示歉意。

    假设您尝试实现 56cm 的距离、则可能需要增加用于驱动传感器的电压。 因此、我建议 使用 TUSS4470 、因为 TUSS4470 可以驱动到更高的电压(与 TDC1000 相比)并且支持 1MHz 传感器频率。

    遗憾的是、我们 没有 TDC1000-C2000EVM 的距离超过 20cm 的数据。 本应用手册: 使用超声波传感来监测容器中的液位  、提供了一些不同电压、脉冲数和传感器直径下的测试数据、以及有关优化 TDC1000 配置(以及一般情况)的技巧、这可能会有所帮助。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    TUSS4470 与我们的应用要求不兼容、因为系统设计需要使用 两个传感器和一个外部温度传感器 用于计算液位、质量(浓度)和温度。 这些测量可以使用有效地实现 基于 TDC1000 的解决方案 、支持灵活的多传感器配置。

    此外、我们不需要带有集成高压 (HV) 驱动器的 IC。 因此、我们正在评估在 TDC1000 之后实现外部 HV 驱动器级的可能性、这与 TIDA-00322 参考设计中使用的架构类似。 这种方法将为我们的应用提供更好的灵活性和控制能力。


    谢谢  
    Aryan vats.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    TIDA-0032 参考设计似乎是适合您应用的参考。  

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我对 TIDA-0032 有疑问。 它是否能够处理作为单独功能运行的两个单独传感器、或者它是否使用单个传感器来计算飞行时间 (ToF) 以及温度测量?

    您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    TIDA-00322 参考设计可用于 2 个传感器。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  
    我们使用 TIDA00322 设计开发 PCB。 我们使用的 MCU 与现有 TIDA 设计相同。 您能给我一个现有 TIDA-00322 设计 MCU 的开发代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    TDC1000_C2000 的固件随 TDC1000_C2000 GUI 一起安装。 例如、对于我来说、它可以在下面的路径中找到:

    C:\Program Files (x86)\TDC1000_C2000\Firmware Texas Instruments

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  
    我的怀疑是,我可以使用相同的代码刷写我的 PCB 设计,因为我们为 TIDA-00322 做了一个完全相同的 PCB 设计,用于我的验证。 如果没有,请建议我一种方式.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    遗憾的是、我们不提供可刷写到 PCB 中的代码。

    如果您完全复制了参考设计、则可以使用固件刷写 PCB 并将其与 GUI 一起用于一些初始测试。 但是、在实际的产品开发方面、您可以使用固件作为您自己代码的起点。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  
    现在我正在使用与模式 0 配置兼容的板。 你能告诉我哪种模式 0 模式 1 我应该考虑实施使用两个不同的传感器公式检测液位和浓度.  您能说明哪种模式与我的设计兼容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    您应该能够使用模式 0 进行液位和流体识别测量。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alicia ,我们试图检测不到 3 厘米的距离在水中我们没有得到适当的 ToF . 您能否 为我的配置提供准确的寄存器设置 、这对我们非常有帮助。  
    谢谢 Aryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    为了帮助将此主题保留在主题上、因为它与您的原始问题有偏差、您能否为您的新问题打开新主题? 这将使未来的 E2E 用户能够更轻松地解决与他们相关的问题。

    此致、

    ~Alicia