This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:在没有任何解决方案的情况下卡住了近 8 个月

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635256/iwrl6432-got-stuck-for-nearly-8-months-without-any-solution

器件型号: IWRL6432

您好、

我们从初创开始就已获得了我们计划构建的产品的专利。 我们还购买了 10 个 IWRL6432BDBAAMFR 传感器来检测人或人的关键点。  

我们遵循了以下设计、并打印了 PCB。 但是、由于没有不可用的开关或更改模式、我们无法刷新固件。 我们等了很长时间、才从班加罗尔办事处或 e2e 寻求专家帮助。  

www.ti.com/.../swru628.pdf

我现在的问题是、是否有方法可以使该设计正常工作。 如果没有、您能提出任何其他可以印刷 PCB 并试用的设计吗?  

 

谢谢

Karunakar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遵循了 PCB 的以下参考设计。 在此第 7 页、其中说明了如何刷新驱动程序。  

     

    https://www.ti.com/lit/ug/swru628/swru628.pdf

     

    我们的 PCB 没有 SOP0 或 SOP1 选项。 这样、我们就无法将设备保持在刷新模式。 我们的 PCB 开发人员提出了设计假定,我们不需要冲洗新的传感器。  

     

    此外、在该设计中、我们没有复位选项。 如果没有这一点、根据文档、我们将无法进入运行模式。

     

    我有很多问题

    1. 是否必须将设备保持在冲洗模式?
    2. 如何将器件置于复位状态。

     

     以下链接中提供了参考板、其中具有所有可用的刷新模式和复位切换按钮

    https://www.ti.com/lit/ug/swru596/swru596.pdf?ts = 1775767614231

     

    我们的设计、我们使用传感器的以下引脚 (IWRL6432BDBAAMFR)

    C12、G11、E11、E12、J10、H10、H11、A7、L10、L11、J11、L12、F11、E10、D11、B12、C11、D10、M6、L6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karunakar、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    若要以不同模式(刷写模式或功能模式)启动、不需要开关。 您可以按照文档中提到的步骤操作: IWRL6432FSPEVM 用户指南 (第 10 页)

    SOP0 和 SOP1 引脚可连接到 GND 引脚。 对于器件复位、可以使用上电复位:断开电源 (USB)、根据您要设置的模式设置 SOP 线路、然后为器件上电。

    此外、如果您要在未通电/断电的情况下将 nRESET 置为有效、可以将 nRESET 线拉至 GND、然后释放以将 nRESET 置为有效。

    希望它能回答您的问题。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    如前所述、我们 只能连接到以下传感器端口:C12、G11、E11、E12、J10、H10、H11、A7、L10、L11、J11、L12、F11、E10、D11、B12、C11、D10、M6、L6。  

    无论您提到什么步骤、如果我们只能连接到上述端口、我们是否能够运行这些步骤。

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    是的。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnedu:

    此外、A7 和 H11 不可用。  

    谢谢

    Karunakare2e.ti.com/.../design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了测试点。

    您可以根据 SOP 设置获取这些信号并连接到 GND/IO 电压。

    更多详细信息、请参阅硬件开发指南的设计检查清单: https://www.ti.com/lit/zip/spradl1 

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没问题。 我相信我们必须使用新的 PCB。 当前故障。

    如果我们使用新电路板、还可以考虑任何其他传感器

    我的要求是

    1.降低功耗

    2.在不到 5 米的观看范围内,准确地检测达到厘米级精度的人

    3.使用代码逻辑动态调整视角和距离以覆盖

    4、需要在户外环境中工作

    5.不要与人或任何其他物体或动物混淆。

    此外、请告诉我、为了保持传感器的高精度、我们需要距离地面多高。

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karunakar、

      如果您的要求是低功耗、可以使用 IWRL6432AOP EVM 或 IWRL6432BOOST EVM。

    [引述 userid=“667048" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635256/iwrl6432-got-stuck-for-nearly-8-months-without-any-solution/6316373

    2.在不到 5 米的观看范围内,准确地检测达到厘米级精度的人

    3.使用代码逻辑动态调整视角和距离以覆盖

    4、需要在户外环境中工作

    [/报价]

    上述 EVM 可以处理这些工作。

    另外、请告诉我、为了保持传感器的高精度、我们需要从地面到地面的高度。

    我假设您在天花板安装/头顶配置中使用传感器、传感器放置在面朝下的天花板上。 在这种情况下、根据要求、从地面以上 0 米到地面以上 4-5 米、您可以获得良好的精度。

    它还应该能够在更高的高度下工作、但随着高度的增加、性能和角分辨率会缓慢降低。

    希望这有所帮助。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam