Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM
器件型号: AWR2E44PEVM
尊敬的团队:
我正在使用 AWR2E44PEVM、在生成特定配置文件(配置文件/线性调频脉冲/帧)时需要帮助、以实现 200m(最小 150m)的检测范围。
1.配置要求:
-
工作模式:TDM 或 DDM(请提供一个最适合此范围的)。
-
目标范围:200 米。
-
权衡:我们愿意在距离分辨率和方位角视场 (FoV) 方面做出妥协、以获得更好的方位角 FoV。
您能否提供一个.cfg文件或特定profileCfgchirpCfg参数(Slope、Idle Time、ADC 样本,采样率)来实现这一点?
2.天线相位补偿(速度天线):提供的速度天线文档提到 RX1 和 RX4 是 180°异相的。
-
应如何在处理链中对此进行补偿?
-
应通过
compRangeBiasAndRxChanPhase配置中的命令来处理该问题、还是在估算到达角 (AoA) 之前需要特定的软件级乘法(例如,特定 RX 通道上需要–1)?
3.第三方天线 (Huber+Suhner ):我们也在考虑使用 Huber+Suhner 的天线。
-
RX1/RX4 上的 180°相移是具有 AWR2E44P 器件/LO 分布的特性、还是特定于速度天线布线?
-
如果我们切换到 Huber+Suhner 天线、我们应该期望相同的相位偏移、还是需要进行标准校准来确定新的相位关系?