This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP6 热敏电阻设计:在 Thermistor Design Tool 中不能更改 TMP6 热敏电阻的 Rbias 电阻

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP64, TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1636241/tmp6-thermistor-design-the-rbias-resistor-of-the-tmp6-thermistor-cannot-be-changed-in-the-thermistor-design-tool

器件型号: TMP6 热敏电阻设计
《Thread 中讨论的其他部分: TMP64TMP61》

在 Thermistor Design Tool 中、您可以通过选择热敏电阻模型来获取 RT 表等信息、但 RBias 电阻器值是固定的、无法更改。 例如、选择 TMP6431QDYARQ1 时、默认 RBias 为 47K Ω、但在我的实际设计中、使用了 10k Ω。 在这种情况下、我无法在工具中使用 RT 表。 同时、4 阶多项式也不能使用。  image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    热敏电阻设计工具不支持更改偏置电阻器。 它包含基于 TMP6x 每个型号的某些偏置电阻器的嵌入式数据。 对于 10k Ω 偏置电阻器、我建议切换到 TMP61。 TMP61 与 TMP64 具有相同的性能、但使用 10K Ω 偏置电阻器、因此您可以使用此工具。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    实际上、我有两组温度样本。 一组已经使用了 TPM61 +10K 欧姆偏置解决方案,而另一组需要不同的解决方案,所以我选择了 TPM64 +10K 欧姆偏置解决方案。 您能为我提供一个热敏电阻设计工具、该工具支持单独修改 Rbias 吗?

    或者 TPM64x +10k Ω 偏置解决方案是否存在任何风险? 为什么必须与 47 千欧配对?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    我们没有将 TMP64 与 10K Ω 偏置电阻器配对使用的热敏电阻设计工具、您必须将 TMP64 切换到 TMP61、或将偏置电阻器从 10K Ω 更改为 47K Ω 才能使用该工具。 如果 TMP64 未与 47k Ω 电阻器配对、则风险是动态范围会受到影响、因为流经 TMP64 的电流不是预期的量。 这意味着在 TMP64 ROM 低温到高温范围内测量的电压范围将发生变化。 使用较低偏置电阻会减小动态范围、这意味着您需要分辨率更高的 ADC 来对电压进行采样。 不会存在任何损坏或可靠性风险。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    由于某些原因、我可能无法更改设计。 那么如何获得 TPM64 的 RT 表呢? 这样、我就可以使用最基本的分压器公式来计算温度。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    如果您感兴趣、我们将为您生成该 RT 表。 在接下来的两周内、我们将能够在 10°C Steps 中为您提供帮助。 延迟只是从我们购买特定封装中的 TMP64 开始、因为我们手头没有任何设备。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢 RT 表,这对我来说很重要,我会等你。

    我使用的 PN 是:TMP6431QDYARQ1

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    感谢您的确认。 我将在获得结果后立即发布到主题中。 我之前忘了问、是否有您感兴趣的特定温度范围? 如果您需要整个范围、我可以以 10°C 的阶跃将 RT 表变为–40°C 至 150°C、但如果您只需要该温度范围的某些子集、我可以生成一个具有更精细温度阶跃的表。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    从–40C 至 150C 正常、阶跃大小可以更小吗? 如果可能、我更喜欢 5°C 阶跃。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    我将看到是否可以执行 5°C 阶跃。 通常、我们无法在 0°C 以下执行 5°C 步长、因为我们使用的是油浴、如果长时间处于非常冷的状态、可能会开始冻结、但我会为您提供尽可能多的 5°C 步长数据。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢! 任何问题都可以告诉我。 期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏宁:

    我只是想告诉您、我们已经收到了 TMP64、并正在尽快将其焊接起来。 我们应该能够在下周结束时分享更新后的 RT 表。

    感谢您的耐心。

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    很高兴听到这个消息。  

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的耐心。

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    由于延迟交货,我们在该地区发生了一些风暴,导致电源故障,中断了我们的测试。 我已在此处附加 RT 表。

    e2e.ti.com/.../TMP64DYA_5F00_10kbias_5F00_RT.xlsx

    感谢您的耐心。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。 是否发生了风暴? 我希望一切都与你好!

    对于这个表、它是完美的。 我想问这个平均电压有什么含义? 您是否使用过两个电阻的分压器方法对其进行了测试? 如果是、上拉电压是多少?  电压为 5V?   平均电压是指温度检测电阻接地的电压吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、  

    我们误以为是在 3.3V 下运行的、因为这是最常请求的默认电压。 今晚我们将重新运行 5V 表的测试。

    是的、这是通过分压器方法实现的、平均电压是 TMP64 的多个电压读数的平均值、以降低噪声、是的是接地电压。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    好的、如果使用 5V 作为上拉电压、并使用 10K 偏置电阻器来执行测试、这与我的设计相同。 这是最好的。

    谢谢、等待结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏宁、

    这是更新后的 5V RT 表。 感谢您的耐心。

    e2e.ti.com/.../TMP64DYA_5F00_10kbias_5F00_5V_5F00_RT.xlsx

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢,真的是一个伟大的支持!

    我认为问题可以结束了。

    谢谢!