This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:使用 TDC7200 测量更长的时间间隔

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634752/tdc7200-measuring-longer-time-interval-with-tdc7200

部件号: TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC7201

如数据表中所指定、基准时钟的最小频率为 1MHz。 但这相当于大约 65ms 的最大可测量时间。 但我可以使用小于 1MHz 的时钟频率来延长此时间范围。 例如、我是否可以使用频率为 200kHz 的时钟信号、以便可以测量接近 300ms 的时间。 会导致精度出现任何问题吗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    感谢您发布到传感器论坛!

    数据表指定的最小基准时钟频率为 1MHz。 使用比此最小值更慢的时钟频率会使该器件超出规格 、并会对精度产生负面影响。

    您可以手动增加您的 ToF 的一个选择是触发您的开始/停止背靠背。 如下所示:

    1. 发送启动信号
    2. 等待~65ms
    3. 发送停止信号
    4. 发送启动信号
    5. 等待~65ms
    6. 发送停止信号

    或者、您也可以使用 TDC7201、该器件具有 2 个通道、可用于完成与上述内容类似的操作。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、感谢您的答复。

    但我的问题是、


    1.在 t = 0 时、假设给出了第一个启动脉冲。 在 t = 65ms 时、给出了第一个 Stop 脉冲。 我参考了数据表、找不到两次后续测量之间的最短时间要求规格、即 STOP1 和 Start2 之间的最短时间。 如果我无法立即给出 Start2 信号、假设我只能在 t = 65ms + SOME_DELTA_TIME 上给出该信号(由于停止 1 和 start2 信号之间实际上会有一些延迟、即使系统在两次连续测量之间支持 0 时间)。 该 delta_time 作为随机值会使我的测量结果相加误差(因为我所需的精度非常高)。  

    2.提供多个启动和停止也会由于标准偏差误差的增加而增加一些误差。

    我想知道是否有任何可用的权变措施、因此只有一个启动和停止信号

    谢谢你



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    遗憾的是、在不使用多个启动/停止脉冲的情况下、没有另一种增加 ToF 时间的好方法。

    TDC7200 的应用是什么? 您是否希望使用超声波传感器? 如果是这样、我们还有其他可实现更长 ToF 时间的器件。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我基本上需要以更高的精度测量时钟的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    我需要与团队核实这个用例、但 TDC7200 旨在用于流量计/激光雷达/磁致伸缩应用、在这些应用中可用于位置传感相关应用。

    鉴于您 只使用一个启动和停止脉冲的要求、我不确定 TDC7200 将能够实现您的 ToF 增加到 300ms 的目标。

    此致、

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    是否有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    对极长的延迟表示歉意。 总结一下此用例、遗憾的是、如果不使用多个启动/停止脉冲、则无法将 ToF 扩展到超过最大 65ms 范围。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    感谢您的确认。