Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC7200
部件号: TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC7201、
如数据表中所指定、基准时钟的最小频率为 1MHz。 但这相当于大约 65ms 的最大可测量时间。 但我可以使用小于 1MHz 的时钟频率来延长此时间范围。 例如、我是否可以使用频率为 200kHz 的时钟信号、以便可以测量接近 300ms 的时间。 会导致精度出现任何问题吗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI RAM、
感谢您发布到传感器论坛!
数据表指定的最小基准时钟频率为 1MHz。 使用比此最小值更慢的时钟频率会使该器件超出规格 、并会对精度产生负面影响。
您可以手动增加您的 ToF 的一个选择是触发您的开始/停止背靠背。 如下所示:
或者、您也可以使用 TDC7201、该器件具有 2 个通道、可用于完成与上述内容类似的操作。
此致、
~Alicia
您好、Alicia、感谢您的答复。
但我的问题是、
1.在 t = 0 时、假设给出了第一个启动脉冲。 在 t = 65ms 时、给出了第一个 Stop 脉冲。 我参考了数据表、找不到两次后续测量之间的最短时间要求规格、即 STOP1 和 Start2 之间的最短时间。 如果我无法立即给出 Start2 信号、假设我只能在 t = 65ms + SOME_DELTA_TIME 上给出该信号(由于停止 1 和 start2 信号之间实际上会有一些延迟、即使系统在两次连续测量之间支持 0 时间)。 该 delta_time 作为随机值会使我的测量结果相加误差(因为我所需的精度非常高)。
2.提供多个启动和停止也会由于标准偏差误差的增加而增加一些误差。
我想知道是否有任何可用的权变措施、因此只有一个启动和停止信号
谢谢你