This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:空闲模式下的电流消耗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643523/ldc0851-cuurent-in-idle-mode

部件号: LDC0851
主题中讨论的其他器件: TPL5110

我想降低 LDC0851HDSGR 的电流消耗。

我想使用 TPL5110DDCR 以 10Hz 至 20Hz 的频率对使能引脚进行脉冲处理?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Koos、

    是的、这种方法是有效的。 LDC0851 数据表明确建议使用 TPL5110 纳瓦级计时器来为低功耗电池供电应用设置 EN 引脚的占空比。 当 EN 为低电平时、LDC0851 将进入关断模式消耗仅~140nA、而在有效转换期间为~μ A 3mA。

    但是、有两个重要的限制条件:

    TPL5110 可能无法达到 20Hz

    TPL510 的最小可编程间隔为 100ms (10Hz)。 您可以 使用此计时器实现 10Hz 但不能实现 20Hz。 如果您需要频率超过 10Hz 的频率、则需要不同的脉冲源(例如微控制器或 PWM 发生器)。

    2.每个有效脉冲必须足够长才能进行有效转换

    LDC0851 每次测量需要大约 1ms 的激活时间 (tAMT + 2×tCONVERSION≈450µs + 2×300µs)[4]。 在 10Hz(100ms 周期)下、这意味着传感器处于活动状态~1ms、关闭状态~99ms、占空比非常合适。

    预期节能

    采样速率
    大约 平均电流
    注释
    连续电流
    ~ó n 3mA
    无占空比
    20Hz
    ~ó n 40µA
    需要非 TPL5110 源[4]
    10Hz
    ~ó n 20µA
    TPL5110 可实现的功耗
    1Hz
    ~ó n 2µA
    数据表参考设计[1]

    电流在 每~ 采样率 Δ V 2µA 下呈线性变化。

    重要设计说明

    TPL5110 在待机模式下本身仅消耗~35nA、因此增加的开销可以忽略不计。 但请注意、在上电复位期间将 M_DRV 保持为高电平可能会导致临时的 170µA 消耗、直到第一个计时器周期完成。


    建议

    如果 10Hz 采样满足您的检测要求、 则 TPL5110DDCR + LDC0851HDSGR 组合的运行方式与 TI 参考设计的预期完全相同。 如果您确实需要 20Hz、请考虑改用低功耗微控制器(例如 MSP430)来切换 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我们将尝试该解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  如果您有其他问题、请告知我们。