This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 在数据采集期间突然停止工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629240/dca1000evm-dca1000evm-suddenly-stopped-working-during-data-acquisition

器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

在雷达数据采集期间、DCA1000EVM 突然停止工作。 重新启动并再次为电路板通电后、指示灯 LED 显示如下所示的状态。 随后的检查显示、一个电阻器已从电路板上分离。 目前尚不清楚是否存在任何其他损坏或故障。IMG_20260318_152211.jpgIMG_20260318_142558.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能是那里的电阻器、让我检查原理图并返回给您。

    谢谢、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是连接到 SPI 闪存的 R157 电阻器。

    它是一条零欧姆链路。

    如果您可以自行焊接、尝试或需要帮助、请告诉我。

    谢谢、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明一下电路板上电后当前 LED 的行为是否完全由电阻器缺失引起? 如果是、我可以尝试自行焊接。 但是、由于这是公司所有的董事会、除非我收到官方技术专家的明确确认、否则我无权自行维修。 如果不是这种情况、您是否还能让我知道是否可以安排维修或更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想在有机会的时候就跟进这个问题。

    您能否确认仅缺少 R157 电阻器是否导致加电后的 LED 行为? 由于这是一个公司所有的董事会,我需要正式确认,然后再尝试任何维修。

    如果没有、您是否还能告知是否可以进行维修或更换?

    谢谢、

    Bohao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟表示歉意、我一直在尝试从您看到的 LED 指示中列出可能的原因。

    有时请允许我。

    谢谢、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.您能分享此板的两面和板的序列号的高分辨率图像吗?

    2.通过高分辨率 图像,我们可以检查完全安装的电路板组件或执行 DNP(不填充)检查。

    3.从您分享的当前主板图像中,我们仍然可以看到电阻器阵列上的一些返工或胶水残留物(在下图中突出显示)。 因此、我们希望再次确认 您是否 为其测试做了任何返工/修改。

     

     

    4. FPGA 必须提供 R157 电阻器信号才能从闪存加载二进制文件。 如果电路板未完全引导、则共享映像(LED 状态)是预期行为。

    5.此外,我们从共享板映像中观察到,开关设置已从其默认状态更改。 您必须按照默认开关位置执行开关设置。

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 序列号为 1925DCA1000EVM0313。
      我没有做过任何维修、前一张图片上的标记只是灰尘。
      当我使用 DCA1000 配置 IWR6843ISK 以收集原始数据时、我已相应地设置 DIP 开关。 如果需要其他信息、请告知我。

      此外、由于某种原因、我无法在注释部分上传图像。 每当我尝试上传时、我都会收到以下错误:“上传文件时出错“和“我们抱歉、但由于出现意外问题、您请求的页面无法使用。 我们已经记录了该问题、因此网站管理员可以解决该问题。“
      我之前已经与客户支持部门分享了电路板背面的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我已相应地设置 DIP 开关。 如果需要任何其他信息、请告知我。

    请将开关设置为默认模式、如我上次答复中所示(这是为了检查 DCA1000 功能)。

    每当我尝试上传时、我都会收到以下错误

    我看,你能尝试将它们转换为 pdf 并上传为文件吗?

    谢谢、

    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../image.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    根据您分享的图像、主板似乎没有其他问题(硬件上没有观察到任何问题)。

    我们建议您仅安装(而不焊接)R157 电阻器并检查其是否正常工作。

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照说明安装电阻器后、它似乎仍然无法正常工作。 我正在计划申请更换服务。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以继续这样做。

    此致、
    恶劣