Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK
器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK
在雷达数据采集期间、DCA1000EVM 突然停止工作。 重新启动并再次为电路板通电后、指示灯 LED 显示如下所示的状态。 随后的检查显示、一个电阻器已从电路板上分离。 目前尚不清楚是否存在任何其他损坏或故障。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK
器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK
在雷达数据采集期间、DCA1000EVM 突然停止工作。 重新启动并再次为电路板通电后、指示灯 LED 显示如下所示的状态。 随后的检查显示、一个电阻器已从电路板上分离。 目前尚不清楚是否存在任何其他损坏或故障。

您好、
1.您能分享此板的两面和板的序列号的高分辨率图像吗?
2.通过高分辨率 图像,我们可以检查完全安装的电路板组件或执行 DNP(不填充)检查。
3.从您分享的当前主板图像中,我们仍然可以看到电阻器阵列上的一些返工或胶水残留物(在下图中突出显示)。 因此、我们希望再次确认 您是否 为其测试做了任何返工/修改。

4. FPGA 必须提供 R157 电阻器信号才能从闪存加载二进制文件。 如果电路板未完全引导、则共享映像(LED 状态)是预期行为。
5.此外,我们从共享板映像中观察到,开关设置已从其默认状态更改。 您必须按照默认开关位置执行开关设置。

谢谢您、
恶劣
序列号为 1925DCA1000EVM0313。
我没有做过任何维修、前一张图片上的标记只是灰尘。
当我使用 DCA1000 配置 IWR6843ISK 以收集原始数据时、我已相应地设置 DIP 开关。 如果需要其他信息、请告知我。
此外、由于某种原因、我无法在注释部分上传图像。 每当我尝试上传时、我都会收到以下错误:“上传文件时出错“和“我们抱歉、但由于出现意外问题、您请求的页面无法使用。 我们已经记录了该问题、因此网站管理员可以解决该问题。“
我之前已经与客户支持部门分享了电路板背面的图像。