This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3120:能够测量气体中的 100ppm 水蒸汽的传感器

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1641589/hdc3120-q1-sensor-with-capability-of-measuring-100ppm-water-vapor-in-gases

器件型号: HDC3120-Q1
主题: HDC3022 中讨论的其他器件

您好、  

您是否有传感器可以测量 SF6 气体和清洁空气中 100-500ppm 的水蒸气浓度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna、

    HDC3x 系列应该能够检测 SF6 气体中的水蒸汽浓度、但我不清楚 RH 精度会受到什么影响。 SF6 气体可能会作为传感器的化学污染物、该污染物将以不同的方式影响 RH 精度。 我们尚未测试这种气体中的 RH 检测、也未测试这种气体会如何影响 RH 误差、因此我无法确切地说会发生什么。 请参阅本应用手册的第 4.6 节: 如何调试 RH 传感器中的 RH 精度问题

    为了做出明智的猜测、SF6 不是一个高极性分子、因此我不会期望对 RH 精度产生太大影响。 如果水蒸气浓度较低、RH 响应时间可能会延迟到超出数据表中传感器所述的时间。 但我认为这是可行的。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    您能否为此目的推荐 HDC3x 系列中的特定传感器并也分享该传感器的数据表?  

    此致、

    Sienna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna、

    HDC3x 系列是您此应用的理想选择。  HDC3120 是模拟输出版本、 HDC3020 是数字版本。 因为您可能会尝试感应这种气体中的低水蒸汽浓度、所以我不会使用滤清器盖版 HDC3022。 滤清器不能防止气体发生、因此不会带来任何好处。 此外、滤波器可能会略微减慢 RH 响应、而在水蒸气浓度较低的环境中、这会降低传感器快速捕捉 RH 变化的能力。 TI 不提供适用于 SF6 气体或任何非正常空气气体的专用湿度传感器。 不过、我认为这样仍然可行、您只需对气体中的传感器进行测试即可进行验证。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森