Other Parts Discussed in Thread: HDC3022
器件型号: HDC3120-Q1
主题: HDC3022 中讨论的其他器件
您好、
您是否有传感器可以测量 SF6 气体和清洁空气中 100-500ppm 的水蒸气浓度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022
器件型号: HDC3120-Q1
主题: HDC3022 中讨论的其他器件
您好、
您是否有传感器可以测量 SF6 气体和清洁空气中 100-500ppm 的水蒸气浓度?
您好、Sienna、
HDC3x 系列应该能够检测 SF6 气体中的水蒸汽浓度、但我不清楚 RH 精度会受到什么影响。 SF6 气体可能会作为传感器的化学污染物、该污染物将以不同的方式影响 RH 精度。 我们尚未测试这种气体中的 RH 检测、也未测试这种气体会如何影响 RH 误差、因此我无法确切地说会发生什么。 请参阅本应用手册的第 4.6 节: 如何调试 RH 传感器中的 RH 精度问题。
为了做出明智的猜测、SF6 不是一个高极性分子、因此我不会期望对 RH 精度产生太大影响。 如果水蒸气浓度较低、RH 响应时间可能会延迟到超出数据表中传感器所述的时间。 但我认为这是可行的。
此致
-亚历克斯·汤普森
您好、Sienna、
HDC3x 系列是您此应用的理想选择。 HDC3120 是模拟输出版本、 HDC3020 是数字版本。 因为您可能会尝试感应这种气体中的低水蒸汽浓度、所以我不会使用滤清器盖版 HDC3022。 滤清器不能防止气体发生、因此不会带来任何好处。 此外、滤波器可能会略微减慢 RH 响应、而在水蒸气浓度较低的环境中、这会降低传感器快速捕捉 RH 变化的能力。 TI 不提供适用于 SF6 气体或任何非正常空气气体的专用湿度传感器。 不过、我认为这样仍然可行、您只需对气体中的传感器进行测试即可进行验证。
谢谢
-亚历克斯·汤普森