Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 AWR2243
我正在使用 AWR2243BOOST+DCA1000EVM 设置。
我一直在努力解决中提到的同一个问题
我在此与大家分享我为解决标题中提到的问题所作的成功尝试
- 先不要将直流插孔连接到 AWR2243。 打开电源并等待 5 秒钟、以避免电源的初始电压变化。 现在将电源连接到电源插孔 5V。
- 连接 USB 线路、一条在 AWR2243 上、一条在 DCA1000DVM 的 FTDI_Radar 上、检查窗口是否成功读取这些线路。 如果未显示、请参阅数据表以下载固件以显示 COM。

- 现在、该器件可免费使用。