This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:成功解决[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect 目标返回 3.

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645694/awr2243boost-successfully-resolving-radarapi-error-connection-failed-calling_connecttarget-returned-3

器件型号: AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2243

我正在使用 AWR2243BOOST+DCA1000EVM 设置。  

我一直在努力解决中提到的同一个问题

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067739/iwr6843isk-inconsistent-error-connection-failed-calling_connecttarget-returned-3/3959309?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Calling_Connect Target%25252520Returned%252525203#

我在此与大家分享我为解决标题中提到的问题所作的成功尝试

  1. 先不要将直流插孔连接到 AWR2243。 打开电源并等待 5 秒钟、以避免电源的初始电压变化。 现在将电源连接到电源插孔 5V。  
  2. 连接 USB 线路、一条在 AWR2243 上、一条在 DCA1000DVM 的 FTDI_Radar 上、检查窗口是否成功读取这些线路。 如果未显示、请参阅数据表以下载固件以显示 COM。
    image.png
  3. 现在、该器件可免费使用。  
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、  

    感谢您分享解决步骤。 这对其他用户很有帮助。

    在此处关闭该主题。

    此致、

    Shruti