This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117 具有范围为 60 到 80℃ 的随机高热

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1644921/tmp117-tmp117-has-random-high-fever-ranging-from-60-to-80

器件型号: TMP117

diagram.png

PCB.png

11.TMP117 应用于仪器项目。每块板 4 块、10 块电路板用于 1 个系统。偶尔、在运行期间或上电后不久、此芯片的温度可以达到 60℃ 或 80℃。I2C 通信在高温下正常工作。

I2C 100KHz 速率。MCU 每秒读取一次温度数据。

请帮助我检查设计是否有任何问题。芯片的自热高温情况是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否能够提供此温度误差的示波器快照? 我想知道是尖峰还是器件长时间读取该温度。

    此外、您能做些什么来使器件恢复到正常温度(如果有)? 它是自行恢复到正常温度还是在重新通电后恢复到正常温度?

    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个突变。 这是长时间暴露在高温下。

    未找到特定日志。 这是偶然发生的。 它可能每半个月或每月发生一次、并且不容易重现。

    机器被放置在培养箱中、设定在 23 摄氏度。 机器的内部可能会变热、通常比 23 度高几度。 我重新启动它,它恢复到正常温度 27 摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    您似乎遇到了某种 ESD 锁存行为。 IC 具有 ESD 结构、可根据情况将 IC 分流到 GND 或引脚、从而保护 VCC 免受 ESD 能量的影响。 虽然器件在一定程度上可以承受 ESD 冲击(请注意数据表中的 6.2 ESD 等级部分)、但应由应用为外部连接提供适当的外壳和分立式 ESD 保护。 请参阅 ti.com/esd

    仪表