Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, AWR6843, IWR1843, AWRL6844EVM, AWR2944PEVM, AWR1843, AWR2944, IWR2944, AWR2544
器件型号: AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944PEVM 、AWRL6844、AWR6843 、IWR1843、 AWR1843、 AWR2944、 IWR2944、 AWR2544
您好、
我正在尝试将 AWRL6844EVM 板配置为首选检测范围。 我要使用的工具是毫米波传感估算器和毫米波雷达可视化工具。 但是、我面临着几个问题:
- 尽管传感估算器可以正确保存其他评估板的配置文件、但传感估算器不允许我保存 AWRL6844EVM 的配置文件。
- 设置这些参数且没有报告任何错误后、我将从高级芯片设计部分生成的参数复制到我的
.cfg文件中。 文件的语法和格式似乎正确、但当我使用可视化工具对电路板进行编程时、不会显示任何图。 使用 SDK 随附的预编译配置文件时、图形会正常工作。
您能告诉我如何才能使其正常工作吗?
还有一个问题:AWRL6844EVM 天线是否支持超过 50 米的长检测距离?
感谢您的帮助。
谢谢。