This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:毫米波评估板配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, AWR6843, IWR1843, AWRL6844EVM, AWR2944PEVM, AWR1843, AWR2944, IWR2944, AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645538/awrl6844evm-mmwave-evaluation-board-configuration

器件型号: AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944PEVM 、AWRL6844、AWR6843 、IWR1843、 AWR1843、 AWR2944IWR2944AWR2544

您好、

我正在尝试将 AWRL6844EVM 板配置为首选检测范围。 我要使用的工具是毫米波传感估算器和毫米波雷达可视化工具。 但是、我面临着几个问题:

  1. 尽管传感估算器可以正确保存其他评估板的配置文件、但传感估算器不允许我保存 AWRL6844EVM 的配置文件。
  2. 设置这些参数且没有报告任何错误后、我将从高级芯片设计部分生成的参数复制到我的 .cfg 文件中。 文件的语法和格式似乎正确、但当我使用可视化工具对电路板进行编程时、不会显示任何图。  使用 SDK 随附的预编译配置文件时、图形会正常工作。

您能告诉我如何才能使其正常工作吗?

还有一个问题:AWRL6844EVM 天线是否支持超过 50 米的长检测距离?

感谢您的帮助。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用新的线性调频脉冲配置运行哪个演示?  您能否告诉我以前的工作配置与新生成的配置文件之间的差异?  

    AWRL6844EVM 天线适用于宽 FOV、这不适用于远距离检测。  但是、如果目标强度较高(大 RCS)、则很有可能在 50m 外被检测到。  确保在线性调频脉冲设计期间的最大距离超出该距离。   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang。

    感谢您的答复。

    附带的两个配置文件是我尝试复制到电路板上的文件。

    我尝试设置该电路板、以检测 0.5 米至 50 米范围内的移动汽车/人类。 车速可高达 120 英里/小时。 我的 EVM 板可以实现这一点吗?

    我不熟悉线性调频脉冲设计、是否可以帮助我找到适合 EVM 电路板的配置?

    感谢你的帮助。


    e2e.ti.com/.../profile_5F00_4T4R_5F00_tdm-_2D00_-file-error.cfge2e.ti.com/.../profile_5F00_4T4R_5F00_tdm-_2D00_-no-plot.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ATI:

    我将后退一步、讨论首先选择什么器件。   您的应用中的射频频率是多少 (60GHz 或 77GHz)? 为什么要使用 AWRL6844?  也许您应该考虑 AWR2944PEVM?   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang。

    我们同时考虑频率和 24GHz。 我开始测试 AWRL6844EVM 的原因是、我们已经拥有它、并尝试比较低功耗选项的检测范围和功耗与 AWR6843 等正常功耗选项。

    为了感谢您对 其他选项的评论、我正在考虑所有选项、但由于了解 60GHz 的室外环境影响、我打算迁移到 77GHz、我将此入围:

    - AWR1843/IWR1843

    - AWR2944/IWR2944

    - AWR2544

    我应用中的另外两个注意事项是:

    -功耗并假定 AWR2944 不符合功耗预算、对吗?

    -我需要一个更窄的方向 光束,如虚线,或者我可以调整是在传感器的配置?

    因此、我需要保持平衡并考虑一些折衷方案。

    希望您能查看我的入围名单以及哪款 EVM 适合我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AWRL6844 EVM 旨在支持宽 FOV 应用、例如车内应用、室内人数统计、我们为此 EVM 添加的演示也与此类应用相关。  但是、由于您的目标速度非常高、达到 120 英里/小时、因此您需要不同的演示来支持这一点。   

    TI 有不同的人员支持不同的应用。  我并不熟悉所有的 ADAS 应用。  建议您先浏览我们的雷达工具箱网站

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    在内部、您可以从以下位置开始了解应用概述:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AX1MxNkMzTB-YX4uusGRPw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    查看您附近的申请、并向正确的应用程序提交 e2e。  

    以下特色应用程序听起来非常接近您

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AE6BJ0XgUrkz8nOyewX3ig__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我已经了解了示例应用、但找不到任何与我的应用接近的地方。

    我是否有办法就入围清单的商品获得帮助、并了解哪款 EVM 板可以满足我的应用要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ATI:

    您的列表属于 ADAS 应用。  您需要使用 AWRL2944 创建一个新的 E2E 论坛、以便由合适的团队为您提供帮助。  确保您更详细地描述您的应用。

    此致、

    Zigang