This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:确定电极宽度和屏蔽布局

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1652863/fdc1004-determining-electrode-width-and-shielding-layout

器件型号: FDC1004
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00317

您好:

我正在基于 TIDA-00317 中介绍的参考设计设计来设计水位传感器。 我使用一个与屏蔽电极间隙为 4mm 的 250 × 6mm 电平感应电极、这两者都位于同一层、类似于参考设计中使用的柔性 PCB。 参考液电极的尺寸为 10mm× 6mm、屏蔽层也有 4mm 的间隙。

这是参考布局:

image.png

我想通过将屏蔽层和检测电极放置在不同的层来减小板宽。 我的理解是、这会降低灵敏度。 我考虑在检测电极的两侧添加一个过孔缝线来连接到屏蔽层。 这是否会提高敏感性、还是会使情况更糟?

image.png

另外、关于电极宽度、您是否有类似间隙尺寸指南的建议? 我仍然需要确认油箱壁的厚度。

“传感器电极与屏蔽/参考电极之间的间隙应为电极宽度的 ½ μ m 到 ¼ μ m。 进一步增大间隙不会为系统提供额外的灵敏度。“

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franco、

    感谢您在传感器论坛上发帖。 过孔拼接应该没问题、但我们需要有关壁厚的更多信息才能回答您的第二个问题。 是进行异相技术还是差分?

    请参阅 电容式液位检测传感器参考设计中的捕获第 20 页: 电容式液位检测传感器参考设计

    此致、

    阿曼达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda、

    感谢您的答复。 我需要首先确认一些机械限制。

    传感器将浸入水箱内、并封闭在防水外壳内。 我还没有设计外壳、但预计壁厚在 1 到 3 mm 之间。

    我计划使用异相技术。 我不使用 ENV 电极。  检测电极和屏蔽电极的尺寸均为 250 × 5mm、它们之间的间隙为 2.5mm。 这是我当前的电极布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franco、

    根据您共享的 5mm 宽度、建议间隙在 1.25mm 至 2.5mm 之间。 会产生影响的最大间隙为 2.5mm、比这更大的间隙不会提供额外的灵敏度。 另外、下面还提供了有关异相技术的一些附加信息 :电容式感应:异相液位技术

    此致、

    阿曼达