This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:TMP61 中的电压测量问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1661300/tmp61-q1-voltage-measurement-issue-in-tmp61

器件型号: TMP61-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP61

您好、欢迎您!
Chaitanya 在这里从 Ferrstron 动力系统 Pvt Ltd. Pune。
目前、我们正在为我们的应用开发温度传感器  
器件型号 — TMP6131QLPGMQ1
在开发过程中、我们面临传感器电压电平问题
根据数据表、我们提供 VBias 电路  
因此、使用 VCC、我们将 10K Rbias 电阻器和引脚 2 连接到 Rbias 电阻器的另一端、将引脚 1 连接到 GND  
因此、当我测量电路的电阻时、读数如下  
在 Vcc-RBias 引脚 2 上 — 9.90K
穿过 TMP61 的引脚 2 和引脚 1 - 9.76k
在 Vcc 和引脚编号 1(总电阻)之间的和 — 19.48K

现在、当我将电路连接到电源时、引脚 1 和引脚 2 之间的电压为 0.6V、我想了解为什么会出现此问题。

希望能尽快收到您的回复。

诚挚的问候、
Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chaitanya、

    您使用的电压源是多少? 进行测量时的温度是多少?  

    为了澄清、不要直接测量 TMP61 的电阻、而是测量其两端的电压。 这是因为 TMP61 实际上并不是无源电阻器、而是有源器件、因此电阻测量不起作用。  

    另请确认 TMP61 未向后安装。 引脚 1 应连接到 GND、引脚 2 应连接到偏置电阻器。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、
    我使用 5V 电源、
    最初我在环境温度 26 - 27°C 下进行检查
    另请确认 TMP61 未向后安装。 引脚 1 应连接到 GND、引脚 2 应连接到偏置电阻器
    实际上、我的连接方式与平缓侧的引脚 1 通过偏置电阻器连接到 GND 以及引脚 2 连接方式相同 VCC。
    但引脚 1 和引脚 2 上的电压为 0.64V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、
    一直为混乱而道歉。 我是在平边处理 1 号销、面向我、仔细阅读数据表多次后、我看到 1 号销是从 倒角边进行的。 这将完全解释传感器的行为。 非常感谢您的答复。

    此致、
    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chaitanya、

    当然、很乐意提供帮助。 这是客户经常遇到的问题。 如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森