Other Parts Discussed in Thread: TMP61
器件型号: TMP61-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP61
您好、欢迎您!
Chaitanya 在这里从 Ferrstron 动力系统 Pvt Ltd. Pune。
目前、我们正在为我们的应用开发温度传感器
器件型号 — TMP6131QLPGMQ1
在开发过程中、我们面临传感器电压电平问题
根据数据表、我们提供 VBias 电路
因此、使用 VCC、我们将 10K Rbias 电阻器和引脚 2 连接到 Rbias 电阻器的另一端、将引脚 1 连接到 GND
因此、当我测量电路的电阻时、读数如下
在 Vcc-RBias 引脚 2 上 — 9.90K
穿过 TMP61 的引脚 2 和引脚 1 - 9.76k
在 Vcc 和引脚编号 1(总电阻)之间的和 — 19.48K
现在、当我将电路连接到电源时、引脚 1 和引脚 2 之间的电压为 0.6V、我想了解为什么会出现此问题。
希望能尽快收到您的回复。
诚挚的问候、
Chaitanya