请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP431 大家好,团队
客户发现他们总是需要使用软件重置,然后才能正常读取远程温度寄存器,否则 远程温度寄存 器将不会更改。 他们对此感到困惑,想知道这是否正常? 请在这里帮助我们。
最佳
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Stanley,
默认情况下,TMP431需要100毫秒以上才能在其两个通道上进行新的测量。 请参阅转换时间表。 如果客户在100毫秒内多次查询温度,他们每次都会得到相同的结果。
如果客户在配置寄存器中设置了 SD 位,设备将不再进行新测量,直到更改该位,重置 TMP431或通过写入单拍寄存器启动单拍。
如果客户 写信给换算率登记册,测量之间可能会有长达16秒的延迟。 温度寄存器将报告这段时间内的最后一次测量。 参见图20。
如果您还有其他问题,请在逻辑分析仪或示波器上分享客户的确切 I2C 事务。
谢谢,
任