This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:需要复位远程温度寄存器

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1066844/tmp431-remote-temperature-registers-reset-needed-check

部件号:TMP431

大家好,团队

客户发现他们总是需要使用软件重置,然后才能正常读取远程温度寄存器,否则 远程温度寄存 器将不会更改。 他们对此感到困惑,想知道这是否正常? 请在这里帮助我们。  

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    默认情况下,TMP431需要100毫秒以上才能在其两个通道上进行新的测量。 请参阅转换时间表。 如果客户在100毫秒内多次查询温度,他们每次都会得到相同的结果。

    如果客户在配置寄存器中设置了 SD 位,设备将不再进行新测量,直到更改该位,重置 TMP431或通过写入单拍寄存器启动单拍。

    如果客户 写信给换算率登记册,测量之间可能会有长达16秒的延迟。 温度寄存器将报告这段时间内的最后一次测量。 参见图20。

    如果您还有其他问题,请在逻辑分析仪或示波器上分享客户的确切 I2C 事务。

    谢谢,