This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MWAVEICBOOST:mmwavicspoost:无法通过 UART 与启动板通信?

Guru**** 2551770 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1065946/mmwaveicboost-mmwaveicboost-communication-via-uart-with-launchpad-not-possible

部件号:MWAVEICBOOST
“线程”中讨论的其它部件: IWR6843ISK

您好,

我目前正在尝试从插入 MWAVEICBOOST 板的 IWR6843ISK 向插入 BoosterPack 标题的启动板发送雷达数据,但我无法找到如何执行此操作/必须设置哪些设置(粘连,DIP 等)。 BoosterPack 管座针脚 J5.5和 J5.6 (RS232 TX 和 RX)是唯一对我有意义的针脚,但没有根据我的示波器传输数据。

有人可能会指出如何执行此操作,以及哪些 UART 引脚/哪些 UART 设备必须用于外部 UART 通信?

谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:启动板 BooterPack 标题的任何针脚都不能通电,5V 和3V3的 LED 指示灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hopfi,

    请参阅 《60GHz 光波传感器 EVM 用户指南》中的第2.7.1节。  这将回答您有关将 MWAVEICCOST 连接到启动板的问题。

    此致,

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennan,

    所有配置均如本章所述,但我不需要整个 Launchpad 连接,而只需要 J5/J6的 UART RX 和 TX。 我刚刚验证了所有信息,但 J5/J6上的任何一个针脚上仍然没有信号。 我是否错过了一些需要为 J5和 J6接头供电的跳线/特定 DIP 设置?

    谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请确保 S1样本设置正确。  要使用40针 Launchpad 连接器,必须按如下方式设置交换机:

    S1.12
    S1.11
    S1.10
    S1.9
    S1.8
    S1.7
    S1.6
    S1.5
    S1.4
    S1.3
    S1.2
    S1.1

    更改开关设置时,请始终关闭设备电源并重新打开。

    请参阅 《用户指南 》第11页以获得参考。

    此致,

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    S1交换机的设置如上一个 POST 中所述,但任何端口都不能通电。 我刚刚用另一个 ICBoost 板验证了这一点,结果相同。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hopfi,  

    请将 S1.5更改为“开”,并按照上表设置其余开关。  关闭电源后再打开端口电源。

    此致,

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennan,

    我刚刚尝试了您的方法(使用 CC26XR2,还只是使用示波器测量端口),但似乎没有向这些端口传输功率。 尝试此操作时是否设置/更改了其它跳线? 当前我正在运行以下跳线配置:

    SOP0桥接
    SOP1已打开
    SOP2打开

    J27 2-3桥接(5V)
    J28 2-3桥接(5V)
    J13完全打开
    P7开路(5V)
    P3桥接(5V)
    J14 1-2桥接(FTDI/60引脚(J10))
    J15 2-3桥接(XDS110)

    S1:如上一篇文章+ S1.5所述

    非常感谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您的交换机和跳线设置似乎正确。  您能否为我确认启动板和 ICBOOST 之间存在共同点?  我只是问当 两个控制器在信号方面连续“通话”时,两个微控制器都应该有一个共同的参考点,“了解”或“同意”来自另一个微控制器的信号电压水平。  即 如果一个发送3.3V,另一个则需要将其本身读为3.3V。

    此外,如果可能,您是否可以将设置和连接的图像发布到此线程?

    此致,

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennan,

    这很奇怪。 目前我还没有测试串行通信,我只是在 ICBOOST 板上(完全没有启动板)的相应 GND 引脚(J5,J7,J8)上测量3V3和5V 引脚(J5,J7,J8),并且所有组合的0V 仍在继续。 因此,设置仅限于 ICBootstBoard,插入的5V 插孔以及连接到这些不同引脚组合的万用表/示波器。 还安装了 IWR6843ISK 模块,我曾尝试使用 IWR (无论是否安装在 ICBoost 上)测量针脚,但运气不好。 当然,在将启动板连接到 ICBoost 时,由于没有电源,也没有 LED 亮起。 因此问题在于,标题 J5-8上的所有引脚通常都不工作,而不仅仅是串行端口。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hopfi,

    我使用逻辑分析器在 Rx/Tx 引脚上运行测试,并能够获取 Rx/Tx 数据。  我还注意到您说您正在尝试从针脚 J5.5和 J5.6获取数据,但用于 TX 的针脚是针脚 J5.5,用于 RX 的针脚是 J5.7。

    您的电源是否足够?  您至少需要5V,2.5A 才能为 MWAVEICBOOST 板供电。

    另请尝试将 S1.5切换为 。  它可能因主板版本而异

    此致,

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brennan,

    非常感谢您的耐心和帮助——我终于找到了符合以下配置的解决方案(以防将来有人需要):

    SOP0桥接
    SOP1已打开
    SOP2打开

    J27 2-3桥接(5V)
    J28 2-3桥接(5V)
    J13完全打开
    P7开路(5V)
    P3桥接(5V)
    J14 1-2桥接(FTDI/60引脚(J10))
    J15 2-3桥接(XDS110)

    S1.12打开
    S1.11关闭
    S1.10关闭
    S1.9开启
    S1.8打开
    S1.7关闭
    S1.6关闭
    S1.5关闭
    S1.4开启
    S1.3关闭
    S1.2开启
    S1.1关闭

    谢谢,致以诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚布局:Quickstart 用户指南和 EVM 用户指南在 BoosterPack 引脚布局方面存在差异。 根据 EVM 指南,J6和7适用于 UART RX 和 RX (图2-17)。 TI 标准启动板),根据《快速入门指南》,它应该是 J5 5和7。 进一步 图2-17. TI 标准启动板和 表2-4。 J6连接器引脚与之不对应(表或图中的 J5和 J6都已启动?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍普菲,  

    感谢您的帮助,我会看到这一点已经得到了研究。  我很高兴您能让您的设置正常工作!

    快速入门指南是正确的,以下网站的原理图  也证实了这一点:www.ti.com/.../swrr164。   

    关闭此线程,如果您有任何其他问题,请打开一个新线程。

    此致,

    布伦南