“线程”中讨论的其它部件: IWR6843ISK
您好,
我目前正在尝试从插入 MWAVEICBOOST 板的 IWR6843ISK 向插入 BoosterPack 标题的启动板发送雷达数据,但我无法找到如何执行此操作/必须设置哪些设置(粘连,DIP 等)。 BoosterPack 管座针脚 J5.5和 J5.6 (RS232 TX 和 RX)是唯一对我有意义的针脚,但没有根据我的示波器传输数据。
有人可能会指出如何执行此操作,以及哪些 UART 引脚/哪些 UART 设备必须用于外部 UART 通信?
谢谢,致以诚挚的问候