This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004EVM:使用 CAPDOC 设置时发生一些错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067556/fdc1004evm-fdc1004evm-some-errors-occurred-when-using-capdoc-setting

部件号:FDC1004EVM
“线程: FDC1004”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

我需要一些帮助,并希望通过 FDC1004EVM 了解电容测量

我在使用 CAPDOC 时发现了一些错误,

我使用 TI 的感应解决方案 EVM GUI 测试了 FDC1004EVM

测得的电容器尺寸为27pF (C 级) Samsung MLCC 2012 (0805)

我测试了 CIN2的接地模式和单端测量

这是我的问题

当我将 CAPDOC 代码设置为小于8时,测得的电容为28.56pF

但当我将 CAPDOC 代码设置为9时,测得的电容为23.05pF

我可以在另一种情况下找到此问题(将 CAPDOC 27更改为28)


我知道不建议测量实际值,但使用 FDC1004 EVM 实际电容值和测量值之间存在一些间隙

我将测量 RFIC 共振电容并获得标准偏差图,所以我不需要实际值,但我想知道为什么会发生这种错误。

最后,我有一个关于测量电容的问题

使用 FDC1004测量 RFIC 共振盖是否正常? 你还有其他的建议吗?

一如既往,感谢您的支持

注意。

朱尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱尼奥

    感谢您的咨询和对 TI 产品的关注。

    只是为了证实,您是在尝试测量绝对电容还是电容变化?

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰

    感谢你的回复

    我正在尝试测量绝对电容。

    如果 absoulte 电容和测量值之间的间隙一致,则没关系

    因为我想获得产品的参考图  

    我认为,使用 FDC1004构建测量电容系统比使用 LCR 仪表产品更方便

    因此,我使用 FDC1004EVM 进行了测试

    但如果你有其他建议,我很高兴听到这些建议

    此致,

    朱尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱尼奥

    我以前从未尝试过这种方法,但可能值得用   不同 的 CAPDAC 设置对您的固定电容器进行一系列测量。
    这种方法试图通过改变 CAPDAC (而不是传感器)来模拟换档电容。
     数据的某种平均值或曲线匹配度可能能够预测接近实际上限值的标称或平均值,或者可能是可预测的错误,您可以将其用作“软因子”。

    另一种方法可能是在没有固定电容器的情况下进行测量或一系列测量,然后在电容器实际到位时将其用作比较基线条件。

    同样,我以前从未尝试过这种方法,所以我不知道它是否有效,但它可能值得一试。

    如果您尝试这种方法,请告诉我它的发展情况。

    此致,
    约翰