This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
感谢您花时间研究我的问题!
1)
我正在尝试自己制作一个60针高清连接器板,以获取 IWR6743AOPEVM 上的更多信号。
但是,下面圆形块中的棒似乎阻碍了这一过程。
卸下插针或移动插针位置以使其与连接器板不冲突是否正常?
2)
顺便提一下,我不小心将19V 电源连接到 MWAVEICBOOST,似乎现在已经烧坏了,是否有办法重新点燃电路板?
很抱歉,第一个问题的拼写错误应该是 IWR6843AOPEVM,而不是 IWR6743AOPEVM
你好 ,Piao Deng,
1) 提供此针脚是为了将60针 HD 连接器正确地沿一个方向安装到 MWAVEICBOOST 板。
此引脚未连接到设计中的任何功能信号。
如果卸下此针脚,可能会从 MWAVEICBOOST 板连接错误的60针接头,这可能会损坏两个主板。
2)如果将高压连接到 MWAVEICBOOST,则可能有多个组件损坏,很难找到并评估损坏的程度。最好换一个新的主板。
谢谢,此致,
CHETHAN Kumar Y.B.