This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:有关 IWR6843AOPEVM 和 MMWAVEICBOOST 的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067434/iwr6843aopevm-questions-about-iwr6843aopevm-and-mmwaveicboost

部件号:IWR6843 AOPEVM
《线程》中讨论的其他部件:MWAVEICBOOST

你好!

感谢您花时间研究我的问题!

1)

我正在尝试自己制作一个60针高清连接器板,以获取 IWR6743AOPEVM 上的更多信号。

但是,下面圆形块中的棒似乎阻碍了这一过程。

卸下插针或移动插针位置以使其与连接器板不冲突是否正常?

(请看图片: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/937769/ccs-iwr6843aopevm-vitalsigns-lab-does-not-run-on-the-iwr6843aopevm-board)

2)

顺便提一下,我不小心将19V 电源连接到 MWAVEICBOOST,似乎现在已经烧坏了,是否有办法重新点燃电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,第一个问题的拼写错误应该是 IWR6843AOPEVM,而不是 IWR6743AOPEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Piao Deng,

    1)  提供此针脚是为了将60针 HD 连接器正确地沿一个方向安装到 MWAVEICBOOST 板。  

    此引脚未连接到设计中的任何功能信号。   

    如果卸下此针脚,可能会从 MWAVEICBOOST 板连接错误的60针接头,这可能会损坏两个主板。

    2)如果将高压连接到  MWAVEICBOOST,则可能有多个组件损坏,很难找到并评估损坏的程度。最好换一个新的主板。  

    谢谢,此致,

    CHETHAN Kumar Y.B.